Elemento del panel de navegación

Panel que se puede mostrar en un objeto del panel de navegación.
BrowseName
NavigationPanelItem
SuperType
Objeto(BaseObjectType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Título
Title
Título del panel que se muestra en la ficha de navegación de un objeto del panel de navegación. Si no está establecido, se muestra el panel BrowseName.
Ruta de acceso de imagen
ImagePath
Imagen que se muestra en la ficha de navegación de un objeto del panel de navegación. La imagen anula el título o BrowseName del panel. Para una integración fluida con la interfaz de usuario, utilice imágenes planas de tamaño correcto con un fondo transparente.
Panel
Panel
Panel que se va a mostrar. Debe ser un widget.
Nodo de alias del panel
AliasNode
Nodo al que apuntar cualquier alias en el panel que se va a mostrar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.