Gráfico de histograma

Mostrar los datos del modelo o de la base de datos en un histograma.
BrowseName
HistogramChart
SuperType
Elemento(Item)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Modelo
Model
Referencia al modelo de información o la base de datos desde los que se obtienen los datos.
Consulta
Query
Consulta SQL estándar para filtrar los datos de interés. Se puede usar para filtrar datos procedentes de una base de datos y filtrar datos obtenidos a partir de un modelo basado en nodos. En el caso de un modelo basado en nodos, la parte de SELECT * FROM Model es obligatoria, seguida de la cláusula WHERE con la que indicar las condiciones de búsqueda, por ejemplo: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Etiqueta
Label
Visualiza un texto.
Valor
Value
Valor mostrado y posiblemente cambiado por el usuario.
Etiqueta visible
LabelVisible
Mostrar/ocultar los valores de escala.
Valor visible
ValueVisible
Mostrar/ocultar los valores de las secciones del gráfico.
Eje de valores visible
ValueAxisVisible
Mostrar/ocultar el eje de los valores de las secciones del gráfico.
Orientación
Orientation
Orientación horizontal o vertical del objeto.
Color de barra
BarColor
Establece un color único para las barras del gráfico. Si no está establecido, cada barra tendrá un color diferente.
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Métodos

Actualizar
BrowseName
Refresh
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.