Columna de cuadrícula de datos

Columna de objeto de cuadrícula de datos.
BrowseName
DataGridColumn
SuperType
Objeto(BaseObjectType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Título
Title
Título del panel que se muestra en la ficha de navegación de un objeto del panel de navegación. Si no está establecido, se muestra el panel BrowseName.
Ancho
Width
Ancho de columna. Ajusta automáticamente el tamaño de las columnas cuando se cambia el tamaño de la cuadrícula de datos. El valor numérico mantiene el tamaño de columna especificado cuando se cambia el tamaño de la cuadrícula de datos.
Alineación de encabezados
HeaderAlignment
Alineación horizontal del contenido en la fila de encabezado.
Alineación de contenido
ContentAlignment
Alineación horizontal del contenido en las filas que no son la fila de encabezado.
Ordenar por
OrderBy
Atributo/propiedad de los nodos o columna de una tabla con la que ordenar los elementos. Normalmente se establece el mismo atributo/propiedad o columna desde los que se obtienen los elementos.
Plantilla de elemento de datos
DataItemTemplate
Objeto de plantilla de elemento de datos que puede contener datos en formato de texto o de imagen.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.