Estación TwinCAT

Objeto que representa un controlador que se comunica mediante el protocolo TwinCAT.
BrowseName
TwinCATStation
SuperType
Estación de comunicación(CommunicationStation)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tamaño de trabajo máximo en bytes
MaximumJobSizeInBytes
Tamaño máximo de una transmisión de etiquetas del controlador (en bytes). 0: establece el valor máximo de 2.048 bytes.
NetId remoto
RemoteAmsNetId
Valor predeterminado: vacío. Es la dirección de la estación TwinCAT, en la red TwinCAT. El ID de red AMS consta de 6 bytes y se representa con notación de punto, como las direcciones IP. El supervisor del proyecto debe emitir este ID de red no se debe repetir en la red TwinCAT. Se genera un Estándar + 1.1 desde la instalación de un ID de red AMS desde la dirección IP del sistema, si está presente. Si no se puede determinar ninguna dirección IP durante la instalación, se genera el ID de red AMS 1.1.1.1.1.1. El ID de AMS relacionado con una estación TwinCAT puede leerse desde la página de propiedades del sistema TwinCAT, en la ventana de fichas del enrutador AMS.
NetId local
LocalAmsNetId
Valor predeterminado: vacío. Es la dirección del sistema de destino que ejecuta la aplicación FactoryTalk Optix en la red TwinCAT
Puerto ADS
AmsPort
Valor predeterminado = 801. Este es un número de puerto TCP que identifica el PLC que se ejecuta en el servidor TwinCAT. Los dispositivos ADS de un sistema TwinCAT se identifican de forma exclusiva por su puerto ADS. Los siguientes puertos ya se asignaron: 801 = Sistema de tiempo de ejecución del PLC 1; 811 = Sistema de tiempo de ejecución del PLC 2; 821 = Sistema de tiempo de ejecución del PLC 3; 831 = Sistema de tiempo de ejecución del PLC 4; 500 = NC; 100 = Registrador; 900 = Controlador del árbol de levas.
Tiempo de espera
Timeout
Tiempo de espera máximo en milisegundos del variador para recibir una respuesta del controlador.
Número máximo de solicitud agregada
MaxAggregateRequest
Valor predeterminado = 1. El variador puede agrupar solicitudes de lectura/escritura en una sola solicitud para mejorar el rendimiento de la comunicación. Solicitudes agregadas del variador, en tiempo de ejecución, si esta propiedad se establece en un valor mayor que 1. No se permiten valores mayores de 500.
Dirección IP
IpAddress
Dirección única para alcanzar el controlador en la red
Código de operación
OperationCode
Tags
Types
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.