Sistema

Permite la lectura/escritura en tiempo de ejecución para algunas configuraciones del sistema de las interfaces de red.
BrowseName
System
SuperType
Objeto(BaseObjectType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Es necesario reiniciar
RebootRequired
Es necesario reiniciar el dispositivo para confirmar los cambios de configuración del sistema
Interfaces de red
NetworkInterfaces
Lista de las interfaces de red.
Fecha y hora
DateAndTime
Configuración de fecha y hora.
Dispositivo
Device
Estado y configuración del dispositivo.
Pantalla
Display
Estado y configuración de la pantalla del dispositivo.
Aplicación
Application
Estado y configuración de la aplicación.

Métodos

Reiniciar
BrowseName
Reboot
Reinicie el sistema. En el caso de los sistemas operativos compatibles, se debe comprobar si el usuario que ejecuta la aplicación FactoryTalk Optix tiene autorización para realizar el reinicio del sistema operativo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.