Fecha y hora

Configuración de fecha y hora.
BrowseName
DateAndTime
SuperType
Grupo de propiedades(PropertyGroup)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Modo de sincronización de la hora
SynchronizationMode
Modo de ajuste de la hora (Manual = establecida manualmente por el usuario, Automática = establecida automáticamente por el servidor NTP).
Servidor NTP remoto
RemoteNTPServer
Dirección IP del servidor NTP remoto que proporciona la hora en el modo de sincronización automática.
Fecha y hora
DateTime
Fecha y hora del dispositivo
Zona horaria
TimeZone
Zona horaria del dispositivo en formato IANA.
Interfaces de servidor NTP locales
LocalNTPServerInterfaces
Habilita el dispositivo para que sea un servidor NTP local utilizando la interfaz especificada (WAN o LAN).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.