Aplicación

Estado y configuración de la aplicación.
BrowseName
Application
SuperType
Grupo de propiedades(PropertyGroup)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Parpadeo rápido
FastBlink
Un valor variable que alterna entre activado durante 1 segundo y desactivado durante 0,5 segundos.
Parpadeo medio
MediumBlink
Un valor variable que alterna entre activado durante 2 segundos y desactivado durante 1 segundo.
Parpadeo lento
SlowBlink
Un valor variable que alterna entre activado durante 3 segundos y desactivado durante 1,5 segundos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.