Base de datos incrustada

Objeto que representa una base de datos incrustada del proyecto SQLite en el tiempo de ejecución.
BrowseName
SQLiteStore
SuperType
Almacén(Store)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
En memoria
InMemory
Habilitar/deshabilitar el modo de almacenamiento no persistente. En este modo, los datos ya no están disponibles cuando se reinicia la aplicación FactoryTalk Optix.
Nombre del archivo
Filename
Nombre personalizado del archivo de la base de datos.
Tablas
Tables
(Heredado del almacén)
Longitud máxima de nombre de columna
MaxColumnNameLength
(Heredado del almacén)
Número máximo de columnas
MaxColumnCount
(Heredado del almacén)
Asignación de compatibilidad de tipo de datos
DataTypeCompatibilityMap
(Heredado del almacén)
Estado
Status
(Heredado del almacén)

Métodos

Copia de seguridad
BrowseName
Backup
Realiza una copia de seguridad en caliente en el archivo de la base de datos incrustada.
InputArguments
Nombre
DataType
Descripción
OutputFilePath
Ruta de acceso al archivo de copia de seguridad
OutputArguments
Nombre
DataType
Descripción
Result
Resultado de la operación de copia de seguridad
Restaurar
BrowseName
Restore
Realiza una restauración en caliente desde el archivo de la base de datos incrustada.
InputArguments
Nombre
DataType
Descripción
InputFilePath
Ruta de acceso al archivo que se va a restaurar
OutputArguments
Nombre
DataType
Descripción
Result
Resultado de la operación de restauración
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.