Hoja de estilo

Aplique los estilos gráficos definidos en el tiempo de diseño en el nivel de informe o en la clase de objeto del nivel de informe.
BrowseName
ReportStyleSheet
SuperType
Hoja de estilo(StyleSheet)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Color del borde
BorderColor
Color del borde del polígono.
Ancho del borde
BorderWidth
Grosor del borde del objeto.
Color de énfasis
AccentColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de texto de énfasis
AccentTextColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de borde de énfasis
AccentBorderColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de la ventana
WindowColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de pantalla
ScreenColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de fondo de controles interactivos
InteractiveBackgroundColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de controles interactivos
InteractiveColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Porcentaje de degradado de controles interactivos
InteractiveColorGradientPercent
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de fondo de entrada de datos
DataInputBackgroundColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de texto de entrada de datos
DataInputTextColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Porcentaje de relleno horizontal
HorizontalPaddingPercent
(Heredado de la hoja de estilo)
Porcentaje de relleno vertical
VerticalPaddingPercent
(Heredado de la hoja de estilo)
Radio
Radius
(Heredado de la hoja de estilo)
Opacidad deshabilitada
DisabledOpacity
(Heredado de la hoja de estilo)
Duración de animación
AnimationDuration
(Heredado de la hoja de estilo)
Período de parpadeo
BlinkingPeriod
(Heredado de la hoja de estilo)
Familia de fuentes
FontFamily
(Heredado de la hoja de estilo)
Espesor de fuente
FontWeight
(Heredado de la hoja de estilo)
Fuente cursiva
FontItalic
(Heredado de la hoja de estilo)
Tamaño de fuente
FontPixelSize
(Heredado de la hoja de estilo)
Color de enfoque
FocusColor
(Heredado de la hoja de estilo)
Tamaño de sombra paralela de controles interactivos
InteractiveDropShadowSize
(Heredado de la hoja de estilo)
Tamaño de enfoque iluminado
FocusGlowSize
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de botón
ButtonStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de énfasis de botón
ButtonAccentStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de entrada de datos
DataInputStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de interruptor
SwitchStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de indicador
GaugeStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de panel de navegación
NavigationPanelStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de gráfico
ChartStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de lista de datos
DataListStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de información sobre herramientas
ToolTipStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de barra de desplazamiento
ScrollBarStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de acordeón
AccordionStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de gráfico circular
PieChartStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Estilo de gráfico de histograma
HistogramChartStyle
(Heredado de la hoja de estilo)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.