Configuración de tiempo de ejecución

Configuración para importar y sincronizar un nodo de servidor, y todos sus nodos secundarios.
BrowseName
RuntimeConfigurationEntry
SuperType
Objeto(BaseObjectType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Nodo de destino local
LocalDestinationNode
Nodo de diseño donde se importa el nodo de interés y todos sus secundarios.
Nodo de origen remoto
RemoteSourceNode
Ruta de acceso al nodo de interés en el modelo de información del servidor de inicio, que se expresa como la secuencia de BrowseName separada por /. Selecciona automáticamente todos los nodos secundarios del nodo indicado. Nota: No es necesario indicar el nodo raíz del servidor.
Modo de sincronización de contenido
ContentSynchronizationMode
Modo para importar y sincronizar nodos y valores de variables. Sin sincronización = opciones de importar y sincronizar desactivadas; Solo importar = importa los nodos de interés, pero no mantiene su estructura y el valor de la variable sincronizada; Importar y sincronizar los valores = importa los nodos de interés y mantiene los valores de la variable sincronizados; Sincronización completa = importa los nodos de interés y mantiene su estructura y los valores de la variable sincronizada.
Incluir nodo de origen remoto
IncludeRemoteSourceNode
Falso = importa solo nodos secundarios; Verdadero= importa tanto el nodo indicado en el nodo de origen remoto como los nodos secundarios.
Habilitar sincronización de eventos
EventSynchronization
En el nodo de cliente indicado en el nodo de destino local, se muestran los eventos generados por el nodo de servidor indicados en el nodo de origen remoto.
Tipo de evento
EventType
Tipo de evento de interés generado por el nodo de servidor indicado en el nodo de origen remoto y mostrado en el nodo de cliente indicado en el nodo de destino local.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.