Etiqueta Modbus

Objeto que representa una etiqueta del PLC Modbus.
BrowseName
ModbusTag
SuperType

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Área de memoria
MemoryArea
Ubicación de la memoria del controlador en la que se leerán o se escribirán las etiquetas.
Longitud máxima
MaximumLength
(solo datos de cadena) Número máximo de caracteres en la cadena.
Número de registro
NumRegister
Dirección en la ubicación de la memoria en la que se leerán o escribirán las etiquetas.
Número de bobina
NumCoil
Número de entrada discreta
NumDiscreteInput
Desplazamiento de bits
BitOffset
Posición del registro de área de memoria desde la que se comienza a leer/escribir. La posición 0 del registro de retención (posición inicial) corresponde al registro 4001.
Modo de actualización de tabla
ArrayUpdateMode
(Heredado de la etiqueta)
Tipo de datos original
OriginalDataType
(Heredado de la etiqueta)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.