Alarma de desviación no exclusiva

Monitorea la desviación de un valor de punto de ajuste de las variables relativas a las cantidades físicas. Se activa cuando el valor de la variable monitoreada tiene una desviación igual o mayor que el valor establecido. Cuando se alcanzan varios límites de interés consecutivamente, la alarma indica que se alcanzaron todos los límites.
BrowseName
NonExclusiveDeviationAlarmController
SuperType
Alarma de límite no exclusiva(NonExclusiveLimitAlarmController)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Valor de punto de ajuste
Setpoint
Valor ideal para la variable monitorizada.
Límite alto-alto
HighHighLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite alto
HighLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite bajo
LowLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite bajo-bajo
LowLowLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Habilitado
Enabled
(Heredado del controlador de alarma)
Activo
Active
(Heredado del controlador de alarma)
Reconocimiento automático
AutoAcknowledge
(Heredado del controlador de alarma)
Confirmación automática
AutoConfirm
(Heredado del controlador de alarma)
Variable de entrada
InputValue
(Heredado del controlador de alarma)
Mensaje
Message
(Heredado del controlador de alarma)
Gravedad
Severity
(Heredado del controlador de alarma)
Último evento
LastEvent
(Heredado del controlador de alarma)

Eventos

NonExclusiveDeviationAlarmType
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.