Crear una cuadrícula de datos numéricos
Cree una cuadrícula de datos que muestre las propiedades del motor, incluidos el nombre del motor, la velocidad y la aceleración.
- Cree la etiqueta de los parámetros del motor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione y escribaNumericDataLabel.
- EnPropiedades, establezcaTextoenMotor parameters.
- Cree la cuadrícula de datos numéricos:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la cuadrícula de datos, seleccione y escribaMotorNumericGrid.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreModeloy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Configure la columna del nombre del motor:
- EnPropiedades, haga doble clic enColumnaDeCuadrículaDeDatos1y escribaMotorNameCol
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextoyCONSEJO: Para seleccionar el atributo@BrowseName, puede seleccionarlo en el menú desplegableAtributoque aparece en la parte inferior.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadOrdenar poryCONSEJO: Para seleccionar el atributo@BrowseName, puede seleccionarlo en el menú desplegableAtributoque aparece en la parte inferior.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablecerTítuloenMotor Name
- Cree la columna de velocidad del motor:
- EnPropiedades, junto aColumnas, seleccione y seleccioneColumna de texto.
- Haga doble clic en el nombre de la columna y escribaMotorSpeedCol
- Debajo dePlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablecerTítuloenSpeed
- Cree la columna de aceleración del motor:
- EnPropiedades, junto aColumnas, seleccione y seleccioneColumna de texto.
- Haga doble clic en el nombre de la columna y escribaMotorAccelerationCol
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entreTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablecerTítuloenAcceleration
Entregue su opinión