Configurar SavePanel (type)

Cree etiquetas, NetLogic, objeto contextual y un botón.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para configurar SavePanel (tipo)
  2. Cree una etiqueta de título del panel:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SavePanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      PanelTitleLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Save Panel
      .
  3. Agregue un NetLogic que registre mensajes diferentes según la opción seleccionada en el cuadro de diálogo:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SavePanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      NetLogic de tiempo de ejecución
      .
    2. Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccione
      Edit
      y escriba
      ConfirmationNetLogic
      .
    3. Haga doble clic en NetLogic.
      Se abre un editor externo.
    4. Reemplace el código existente por el siguiente código:
      #region StandardUsing using System; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using FTOptix.OPCUAServer; #endregion public class ConfirmationNetLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SaveLogic() { Log.Info("Saved!"); } [ExportMethod] public void CancelLogic() { Log.Info("Cancel!"); } }
    5. Guarde el código.
  4. Cree un objeto contextual del cuadro de diálogo de confirmación:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SavePanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      ConfirmationDialogContext
      .
    2. En
      Propiedades
      , establezca
      Mensaje
      en
      Do you really want to save?
      .
  5. Cree un botón Guardar:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SavePanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      SaveButton
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Save
      .
    4. En
      Eventos
      , junto a
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y elija
      Comandos
      Comandos de interfaz de usuario
      Abrir ventana de diálogo
      .
    5. En
      Argumentos de entrada
      , cree un vínculo dinámico entre
      Diálogo
      y
      ProjectName
      UI
      CuadroDeDiálogoDeConfirmación (type)
      .
    6. En
      Argumentos de entrada
      , cree un vínculo dinámico entre
      AliasNode
      y
      ProjectName
      UI
      SavePanel (type)
      ConfirmationDialogContext1@NodeId
      .
      CONSEJO: Puede seleccionar los valores
      @Attribute
      en el menú desplegable
      Atributo
      que aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.