Crear un panel
Cree un panel con una etiqueta que se ajuste a la configuración regional de un usuario que tenga la sesión iniciada.
- Cree una carpeta para paneles:El proyecto cliente capturará esta carpeta.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccioney escribaPanels.
- Cree un panel (type):
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enPanelesy seleccione .
- Haga clic con el botón derecho enPanel1 (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaHelloWorldLabel.
- EnPropiedades, establezcaTextoenHello World!.
- Agregue un cargador del panel:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del cargador del panel, seleccioney escribaServerPanelLoader.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entrePanely .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión