Crear la interfaz de la aplicación
Cree un botón para insertar datos en la base de datos, un botón para consultar la base de datos y una etiqueta que muestre los resultados de las consultas.
- Cree el botón Insertar:
- EnVista del proyecto, expandaUI.
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escribaInsertButton.
- EnPropiedades, establezcaTextoenInsert Random Data.
- Cree el botón Ejecutar consulta:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escribaRunQueryButton.
- EnPropiedades, establezcaTextoenDisplay Query in Label.
- Cree la etiqueta de resultado de la consulta:
- Haga clic con el botón derecho enMainWIndow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaQueryResultLabel.
- EnPropiedades, establezcaTextoenQuery Results....
- Organice los elementos de la interfaz.
![](/content/dam/dita/es/factorytalk-optix/1-10/_images/interact-with-database-design.png/_jcr_content/renditions/original)
Entregue su opinión