﻿WEBVTT

「00:02:37.0130000"

NOTE recognizability:0.899

NOTE language:en-us

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:15.650 --> 00:00:17.612
Case Controls 是一家為

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:17.612 --> 00:00:18.920
壓縮氣體產業提供

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:18.973 --> 00:00:20.449
控制解決方案的公司。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:22.640 --> 00:00:24.716
真的，我們與所有使用

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:24.716 --> 00:00:27.060
壓縮氣體的產業都有合作，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:27.060 --> 00:00:29.940
基本可以說這世上的所有產業了。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:29.940 --> 00:00:31.932
我們看到客戶目前所面臨的

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:31.932 --> 00:00:33.768
其中一個相同問題即是

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:33.768 --> 00:00:35.570
他們都試著要減少碳足跡。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:35.570 --> 00:00:37.586
從企業角度來看，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:37.586 --> 00:00:39.437
他們發起了許多措施

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:39.437 --> 00:00:41.167
，希望能做到零碳排，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:41.167 --> 00:00:42.799
並真正地做好環保工作。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:42.800 --> 00:00:43.884
越龐大的產業，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:43.884 --> 00:00:45.750
使用的壓縮氣體則越多，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:45.750 --> 00:00:48.048
也讓我們覺得更有機會

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:48.048 --> 00:00:50.469
能幫助客戶做到節能。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:50.470 --> 00:00:51.900
我們會落實到廠房、

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:51.900 --> 00:00:54.042
觀察他們目前使用

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:54.042 --> 00:00:55.932
壓縮氣體系統的方式，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:55.932 --> 00:00:57.768
再利用我們過去 30 年

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:57.768 --> 00:00:59.984
所獲得的經驗，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:59.984 --> 00:01:01.870
幫他們想出一套有幫助的解決方案。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:01.870 --> 00:01:02.390
一般而言，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:02.390 --> 00:01:04.210
我們的客戶看到我們採用的

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:04.210 --> 00:01:06.147
是 Rockwell 產品時都很高興。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:06.150 --> 00:01:08.124
他們擁有業界

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:08.124 --> 00:01:09.773
所廣泛接受的大片空間，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:09.773 --> 00:01:12.214
也有我們建置、

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:12.214 --> 00:01:14.128
開發與維護解決方案時所需的工具。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:14.130 --> 00:01:15.555
所以我們用

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:15.555 --> 00:01:16.410
獨立壓縮機進行本地端控制，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:16.410 --> 00:01:18.522
再從這邊

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:18.522 --> 00:01:20.510
擴大成一整套，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:20.510 --> 00:01:22.195
能讓我們實際控制

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:22.195 --> 00:01:23.206
整個廠房系統的產品。

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:27.270 --> 00:01:28.625
而因為我們採用的 Allen

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:28.625 --> 00:01:29.709
Bradley PLC 的 Rockwell 產品，其

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:29.710 --> 00:01:30.654
是一個開放式解決方案。

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:30.654 --> 00:01:33.228
所以我們可以購買一些客製化服務了。

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:33.230 --> 00:01:34.730
我們能在我們的系統中

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:34.730 --> 00:01:36.210
進行一些前饋型控制，

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:36.210 --> 00:01:37.295
讓我們能靈活地

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:37.295 --> 00:01:38.700
做出一定程度

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:38.700 --> 00:01:40.350
符合客戶需求，

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:40.350 --> 00:01:41.579
而且是他們可能

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:41.579 --> 00:01:42.987
已經熟悉的介面。

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:46.510 --> 00:01:48.290
在過去 30 年間，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:48.290 --> 00:01:50.726
我們已在許多大型製造廠中

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:50.726 --> 00:01:52.830
生產了許多能源。

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:52.830 --> 00:01:54.265
假設我們進行一次規劃，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:54.265 --> 00:01:55.949
當我們在一座小型汽車工廠

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:55.949 --> 00:01:57.644
省下數百萬千瓦時的電力時，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:57.650 --> 00:01:59.258
我們可以將此數字翻上千倍。

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:59.260 --> 00:02:01.045
所以當你讓他們看到有節省能源、

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:01.045 --> 00:02:02.479
減少碳足跡的機會，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:02.480 --> 00:02:03.655
還能因為節能與節省成本

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:03.655 --> 00:02:05.775
而連結到投資報酬率時，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:05.775 --> 00:02:07.563
就變成一種雙贏的局面，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:07.570 --> 00:02:09.348
也會讓人們感到

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:09.348 --> 00:02:10.789
充滿期待。