﻿WEBVTT

NOTE duration:"00:02:37.0130000"

NOTE recognizability:0.899

NOTE language:en-us

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:15.650 --> 00:00:17.612
Case controls 是一家为

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:17.612 --> 00:00:18.920
压缩空气行业提供

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:18.973 --> 00:00:20.449
控制解决方案的企业。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:22.640 --> 00:00:24.716
事实上，我们与每个使用

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:24.716 --> 00:00:27.060
压缩空气的行业都有合作，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:27.060 --> 00:00:29.940
这几乎囊括了全球所有行业。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:29.940 --> 00:00:31.932
我们认识到，客户

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:31.932 --> 00:00:33.768
如今面临的共同挑战之一是

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:33.768 --> 00:00:35.570
努力减少二氧化碳排放量。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:35.570 --> 00:00:37.586
站在企业的角度，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:37.586 --> 00:00:39.437
他们可以提出不少倡议，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:39.437 --> 00:00:41.167
力争实现零碳排放，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:41.167 --> 00:00:42.799
真正成为更好的环境守护者。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:42.800 --> 00:00:43.884
行业规模越大，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:43.884 --> 00:00:45.750
压缩空气消耗越多，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:45.750 --> 00:00:48.048
我们帮助客户节省能源

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:48.048 --> 00:00:50.469
的机会也就越大。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:50.470 --> 00:00:51.900
我们来到工厂，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:51.900 --> 00:00:54.042
了解他们如今

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:54.042 --> 00:00:55.932
如何运行压缩空气系统，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:55.932 --> 00:00:57.768
并根据我们过去 30 年

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:57.768 --> 00:00:59.984
积累的经验，可以找到一套

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:59.984 --> 00:01:01.870
适合他们的解决方案。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:01.870 --> 00:01:02.390
一般来说，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:02.390 --> 00:01:04.210
当客户看到我们使用

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:04.210 --> 00:01:06.147
罗克韦尔产品时，他们会非常高兴。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:06.150 --> 00:01:08.124
罗克韦尔占有很大的行业份额，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:08.124 --> 00:01:09.773
并且广受好评，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:09.773 --> 00:01:12.214
他们拥有开发和维护

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:12.214 --> 00:01:14.128
我方解决方案所需的全部工具。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:14.130 --> 00:01:15.555
所以，我们对各台压缩机

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:15.555 --> 00:01:16.410
进行本地控制，

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:16.410 --> 00:01:18.522
然后尽可能

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:18.522 --> 00:01:20.510
将其扩展至全套产品。

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:20.510 --> 00:01:22.195
实际上就是控制

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:22.195 --> 00:01:23.206
整个工厂系统。

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:27.270 --> 00:01:28.625
我们使用罗克韦尔 Allen

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:28.625 --> 00:01:29.709
Bradley PLC 产品，

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:29.710 --> 00:01:30.654
因此保证了解决方案的开放性。

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:30.654 --> 00:01:33.228
所以，我们购买定制部分即可。

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:33.230 --> 00:01:34.730
我们可以在我们的系统中

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:34.730 --> 00:01:36.210
设计一些前馈类型的控制，

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:36.210 --> 00:01:37.295
灵活提供

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:37.295 --> 00:01:38.700
满足用户

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:38.700 --> 00:01:40.350
需求的界面，

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:40.350 --> 00:01:41.579
确保给用户

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:41.579 --> 00:01:42.987
带来熟悉的使用体验。

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:46.510 --> 00:01:48.290
在过去的 30 年里，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:48.290 --> 00:01:50.726
我们已经帮助很多

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:50.726 --> 00:01:52.830
生产厂生产出大量能源。

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:52.830 --> 00:01:54.265
试想一下，如果我们制定一项计划，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:54.265 --> 00:01:55.949
帮助一家小型汽车厂

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:55.949 --> 00:01:57.644
节省 100 万千瓦时电力，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:57.650 --> 00:01:59.258
那么我们还能将节电量翻上千倍。

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:59.260 --> 00:02:01.045
因此，如果您向客户证明

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:01.045 --> 00:02:02.479
自己只需使用适量能源，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:02.480 --> 00:02:03.655
能够有效减少二氧化碳排放量

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:03.655 --> 00:02:05.775
并将投资回报与之挂钩，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:05.775 --> 00:02:07.563
同时还能帮助他们节省能源和能源成本，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:07.570 --> 00:02:09.348
那么将造就一种双赢的局面，

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:09.348 --> 00:02:10.789
人们都会为此感到兴奋。