﻿WEBVTT

NOTE duration:"00:02:37.0130000"

NOTE recognizability:0.899

NOTE language:en-us

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:15.650 --> 00:00:17.612
케이스 컨트롤스는 압축 공기 산업을

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:17.612 --> 00:00:18.920
위한 제어 솔루션을

NOTE Confidence: 0.83625454

00:00:18.973 --> 00:00:20.449
제공하는 기업입니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:00:22.640 --> 00:00:24.716
압축 공기를 사용하는

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:24.716 --> 00:00:27.060
모든 산업과 협력하고 있고, 이는

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:27.060 --> 00:00:29.940
기본적으로 전 세계의 모든 산업입니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:00:29.940 --> 00:00:31.932
오늘날 우리 고객들이 직면한

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:31.932 --> 00:00:33.768
공통된 문제 중 하나는

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:33.768 --> 00:00:35.570
탄소 발자국을 줄이는 것입니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:00:35.570 --> 00:00:37.586
탄소 배출량을 제로로 만들고

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:37.586 --> 00:00:39.437
환경을 더 효과적으로 보호하기 위해

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:39.437 --> 00:00:41.167
기업의 관점에서 시도할 수 있는

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:41.167 --> 00:00:42.799
다양한 이니셔티브가 있습니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:00:42.800 --> 00:00:43.884
산업 규모가 클수록,

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:43.884 --> 00:00:45.750
사용하는 압축 공기가 많을수록,

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:45.750 --> 00:00:48.048
고객이 에너지를 절약할 수 있는

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:48.048 --> 00:00:50.469
기회는 더 커집니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:00:50.470 --> 00:00:51.900
공장으로 가서

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:51.900 --> 00:00:54.042
현재 고객이 압축 공기 시스템을

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:54.042 --> 00:00:55.932
어떻게 운영하고 있는지 살펴보고

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:55.932 --> 00:00:57.768
지난 30년간 축적한 경험을 바탕으로

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:57.768 --> 00:00:59.984
고객을 돕는 다양한 솔루션을

NOTE Confidence: 0.9123631

00:00:59.984 --> 00:01:01.870
제공할 수 있습니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:01:01.870 --> 00:01:02.390
일반적으로

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:02.390 --> 00:01:04.210
고객은 우리가 로크웰 오토메이션 제품을

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:04.210 --> 00:01:06.147
사용하는 것을 매우 기뻐합니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:01:06.150 --> 00:01:08.124
로크웰 오토메이션은 업계에서

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:08.124 --> 00:01:09.773
널리 인정받고 있으며

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:09.773 --> 00:01:12.214
솔루션 개발과 유지에

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:12.214 --> 00:01:14.128
필요한 모든 도구를 갖추고 있습니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:01:14.130 --> 00:01:15.555
그래서 우리는 개별 압축기에서

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:15.555 --> 00:01:16.410
로컬 제어를 수행한 다음

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:16.410 --> 00:01:18.522
가능한 경우 전체 제품군으로

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:18.522 --> 00:01:20.510
확장합니다.

NOTE Confidence: 0.9123631
 
00:01:20.510 --> 00:01:22.195
실제로는 전체 공장 시스템을

NOTE Confidence: 0.9123631

00:01:22.195 --> 00:01:23.206
제어할 수 있습니다.

NOTE Confidence: 0.85669106
 
00:01:27.270 --> 00:01:28.625
로크웰 오토메이션의 제품인 Allen

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:28.625 --> 00:01:29.709
Bradley PLC,

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:29.710 --> 00:01:30.654
개방형 솔루션을 사용하기 때문입니다.

NOTE Confidence: 0.85669106
 
00:01:30.654 --> 00:01:33.228
따라서 어느 정도 맞춤화를 적용할 수 있습니다.

NOTE Confidence: 0.85669106
 
00:01:33.230 --> 00:01:34.730
시스템에서 일부 피드 포워드

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:34.730 --> 00:01:36.210
타입 제어을 수행하고

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:36.210 --> 00:01:37.295
고객의 요구사항을 충족하는

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:37.295 --> 00:01:38.700
인터페이스를 제공하여

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:38.700 --> 00:01:40.350
유연성을 확보할 수 있습니다.

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:40.350 --> 00:01:41.579
고객은 아마도 이러한 상황에

NOTE Confidence: 0.85669106

00:01:41.579 --> 00:01:42.987
이미 익숙할 것입니다.

NOTE Confidence: 0.90539116
 
00:01:46.510 --> 00:01:48.290
우리는 지난 30년 동안

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:48.290 --> 00:01:50.726
대규모 제조 공장에서

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:50.726 --> 00:01:52.830
엄청난 양의 에너지를 생산했습니다.

NOTE Confidence: 0.90539116
 
00:01:52.830 --> 00:01:54.265
우리가 하나의 계획을 세우고

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:54.265 --> 00:01:55.949
하나의 작은 자동차 공장에서

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:55.949 --> 00:01:57.644
백만 킬로와트시를 절약한다고 생각하면

NOTE Confidence: 0.90539116

00:01:57.650 --> 00:01:59.258
이를 천 배 정도 늘릴 수 있을 것입니다.

NOTE Confidence: 0.90539116
 
00:01:59.260 --> 00:02:01.045
따라서 고객에게 에너지를

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:01.045 --> 00:02:02.479
사용하면서 탄소 발자국을

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:02.480 --> 00:02:03.655
줄이고 에너지와 에너지 비용

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:03.655 --> 00:02:05.775
절약에 따른

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:05.775 --> 00:02:07.563
ROI 개선 기회를 제공할 수 있다면

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:07.570 --> 00:02:09.348
모두에게 이득이고

NOTE Confidence: 0.90539116

00:02:09.348 --> 00:02:10.789
사람들은 이에 열광할 것입니다.