OEM 解决方案

过程设备

通过持续创新提高盈利能力

过程行业许多过程行业 OEM 告诉我们,如何在市场竞争中脱颖而出是他们所面临的最大挑战。他们不断努力,以求在成本和客户的设计需求间取得平衡。罗克韦尔自动化及其合作伙伴可帮助降低设计、开发和交付SM 设备的总成本。我们的模块化编程原则、PlantPAx™ 过程自动化系统库以及生产效率工具包可提供必需的技术和经济优势。

我们提供工具和专业知识,以帮助过程行业 OEM 制造出可扩展性更高、可重复使用且支持即插即用的设备控制解决方案。针对批量和连续应用项目,我们使用有助于确保符合严格工业法规的现成部件。

通过分享在将自动化技术应用于多种应用项目的过程中获得的最佳实践及行业专业知识,我们的全球 OEM 技术顾问 (GOTC) 和全球过程技术顾问 (GPTC) 可为您提供帮助。此外,我们通过 Project Management 专业 (PMP) 认证的项目经理在应用和管理适当资源以保持发展计划正常进行方面拥有丰富的经验。最终结果是内部研究和开发成本降低,整体上市时间缩短,同时功能增多。

优化成本与效益

我们的全球 OEM 团队可与您合作,以优化“成本与效益”,从而最大限度提高利润。

  • 降低成本 — 通过选择正确的过程控制设备,并以最佳方式加以应用,您可以降低总体成本。这样可以提高生产能力、减少劳动量并增加收入。
  • 最大限度提高收入 — 最重要的是,我们可让您保持持续创新,在市场中脱颖而出并创造附加价值。

了解过程行业 OEM 的需求,并提供:

  • 管理好您的知识产权 – 使用我们的控制与信息解决方案收集、管理并保护您宝贵的设计资产。
  • 满足行业监管要求 – 我们拥有丰富的经验,可帮助您了解并满足客户所面临的最严格的监管规定。
  • 满足最高的运行效率要求 – 我们的高级过程控制解决方案、高可用性控制系统以及极端环境控制系统可帮助您生产出具有竞争力的设备。
  • 无缝连接 – 将您的过程设备与您的客户的其他生产和业务系统轻松连接起来。
  • 降低资源要求 – 通过我们的工程指导、标准专业知识、备件供货能力以及与 Endress+Hauser 等过程领导者的合作关系,您可以降低您的资源要求。