OEM解决方案

连续物料加工、印刷和卷料处理

从简单到复杂需求的应用

转换、印刷和卷料处理行业

转换、印刷和卷料处理涉及很多行业中的各种应用。这些应用会将卷料“转换”成有用的消费品或工业产品,或将卷料“转换”成更有用的包装材料。

我们是唯一能够满足很多此类应用项目中的需求的公司。我们利用丰富的产品组合和领域知识来帮助您设计、开发和交付满足您客户的要求(从最简单到最苛刻的要求)的创新性机器。

了解转换、印刷和卷料处理机器制造商的需求,并提供:

  • “统一”的力量 – 采用单一的完全集成的平台处理各种控制功能与信息。Integrated Architecture 的集成性和灵活性不但增强了机器的快速转换功能,还通过提供从单一来源购买产品提高了效率,由此减轻了设计、开发和维护负担。
  • 全面的自动化供应商 – 我们的控制与信息产品组合、全球服务和支持网络,以及具有丰富资源的业务及技术合作伙伴网络有助于您拓宽市场覆盖面,并加快机器上市速度。
  • 通过集成获得业务洞察力 – 利用具有可操作的实时见解(帮助客户在当今基于知识的业务环境中胜出)的完全集成的控制和信息平台,满足客户对具有信息功能的安全机器的需求。
  • 全球安全领域的领导者 – 我们的专业知识和现成的全面安全解决方案与控制平台无缝集成,可帮助您符合设备所需的安全标准,从而将您的设计推向全球。