服务

安全服务

遵守安全标准以降低受伤风险并提高生产效率

随着全球安全标准和技术的不断发展,安全生产逐渐成为优化生产环境的有力工具。这些标准和技术的实施不仅有利于减少伤害的发生,还能为制造生产力、效率以及员工和客户的信心带来极大的改观。

了解一台机器乃至整个工厂基层的最新风险级别是一项艰巨的任务,许多公司都感到无从下手,而罗克韦尔自动化能为您提供帮助。罗克韦尔自动化拥有一个全球范围的安全顾问团队,可在项目的各个阶段保证最终用户、集成商和 OEM 的项目安全:从培训以及标准方面的帮助,直至项目的验证和启动。

 
  • 评估
  • 验证
  • 合规性咨询
  • 培训
  • 集成和启动

安全服务安全评估可为您提供关于安全性关键控制的咨询服务,从而帮助您符合当前和新兴的标准。完成安全评估后,会为您提供完整的文档和修复建议。

安全评估服务包括:

  • 风险

    风险评估为任何机器安全计划取得成功奠定了基础。包括 TUV、国际电工技术委员会、国家防火协会、ANSI 和 ASSE 在内的领先安全机构都认可并提倡根据业界公布的方法执行风险评估的优势。如今,与安全相关的标准和行业准则都已更新,以反映执行风险评估的必要性。罗克韦尔自动化风险评估将提供:

    • 可帮助改善机器安全防护的可重复过程,其可针对实现法规合格性提供指导
    • 对安全防护要求的澄清,对相应控制电路架构以及合规性所需的安全性能级别的定义
    • 意图打造更安全产品或工作场所的书面证据
    • 在定期检查机器期间可作参考的基线,帮助确保所有防护措施仍在实行且正常工作。随着机器运行过程中生产指令发生改变,之前的风险评估可快速更新,以反映伴随修改出现的任何新危险及相应的缓解计划
    • 使用任何其他的风险评估方法识别可能错过的潜在危险的功能(罗克韦尔自动化使用基于任务的方法)
    • 可使员工对机器安全产生积极态度的框架。该框架让技术人员参与防护过程,使他们能够更好地理解机器为何需要以特定方式进行防护;这样,他们更有可能接受新的防护措施
  • 危害

    这些基于异常情况的评估方法快捷廉价,用来审核机器/工作单元以确定明显的操作点和输电危险。危害评估会产生一份简洁的报告,其中标明观察到的每处危害的位置,并粗略估算出防护费用。危害评估还将提供:

    • 对于如何防护机器/工作单元的一般性建议
    • 多台独立的机器需要进行评估和升级时的机器防护项目优先级计划
    • 具有相关安全标准、最佳实践和最新防护技术知识的机器安全顾问给出的公正的第三方意见
  • 电弧分析

    电弧分析可帮助找出可能导致电弧或爆炸的问题。电弧或爆炸会释放出达到危险程度的热量、火焰、熔料、汽化固体,这些物质可能会被吸入体内、四处飞溅并使空气迅速膨胀,所有这些现象都能导致严重甚至致命的伤害。为帮助降低电弧或爆炸风险并减少相关损伤,罗克韦尔自动化电弧分析包括:

    • 电气电源系统分析
    • 推荐的电弧安全培训
    • 短路电流分析
    • 过电流保护设备协调分析
    • 危害分析

    罗克韦尔自动化可在评估后对单线图执行问题修复和更新。

  • CE 标志

    每个 CE 标志指令都会规定“基本健康和安全要求”,产品必须满足这些要求才能在欧盟销售。罗克韦尔自动化会帮助您在销售之前确保产品满足适用的指令。此服务包含 13 个部分,包括签发符合性声明 (DoC)。该声明表示所提产品符合应用项目指令和标准列出的规定。

  • 锁牌

    此评估有助于发现可能导致服务和维护工作期间意外释放危险能量的锁牌问题。LOTO 评估包括培训和硬件建议,以改进您的 LOTO 过程。具体可在降低风险和减少 LOTO 整体时间方面实现改进。

  • 停止时间

    停止时间测量可对光幕和区域防护设备安装的合规性进行评估。这些服务还可帮助确定防护选项的人体工程学和操作优势。

  • 安全电路

    安全电路分析将帮助您满足安全标准。罗克韦尔自动化将根据您指定的适用标准验证安全电路设计。这些标准可能包括 EN-954 B、1、2、3 或 4 类、ANSI B11、TR3 控制可靠性、带监控单通道、单通道及其他标准。在电路分析期间,我们将:

    • 确保系统架构和设计的合规性
    • 评估安全电路完整性
    • 为您提供第三方评估和一致性证明
  • 过程安全
    • 功能安全咨询