工业安全

和我们携手管理风险

与完整性、安全性、系统可用性和性能等重要原则一样,安保也成为现代控制系统的设计和运营的必要组成部分。罗克韦尔自动化了解工业控制应用安保的重要性。我们在深入实践中建立防御体制,通过系统级分层安保方案来降低风险。

 

快速链接

与我们联系

  • 概览
  • 安全警报和通知
  • PGP 公钥块

我们提供了相应的工具、产品和服务,可帮助您确保控制系统的安全。此外,我们的 网络服务安全服务功能可帮助您对系统进行设计、故障处理和验证,使其达到在现在和将来都适当的安全级别。

尽管安全性只是完整的系统级控制解决方案的一个方面,但它仍然是罗克韦尔自动化控制理念不可或缺的一部分,我们仍然致力于改进安全解决方案来满足您的需求。

  • 成员和领导:应用标准以保障安全

    罗克韦尔自动化是几个安全标准开发机构中的积极成员。其精力主要集中于国际自动化协会 (ISA) 安全委员会 (ISA99),该机构负责与国际电工委员会 (IEC) 的安全工作组 (TC65 WG10) 合作开发国际安全指南 (IEC 62443)。“行业自动化和控制系统安全”委员会建立了行业标准、推荐操作、技术报告和相关信息,定义了以电子方式实施安全的制造和控制系统、安全操作以及评估电子安全性能的步骤。

  • 过程控制安全遵从性

    其他领域的活动包括由美国国土安全部 (DHS) 控制系统安全计划 (CSSP) 建立的工业控制系统联合工作小组 (ICSJWG)。ICSJWG 的目的是促进控制系统利益相关方的协作,以便加速设计、开发和部署更安全的控制系统和旧式控制系统。论坛参与者包括来自全球范围内的政要、学者、工业用户、所有者/经营者、系统集成商和供应商。DHS 表示:“ICSJWG 提供一个载体,让各个联邦机构和部门以及工业控制系统的私有资产所有者/经营者能够在所有重要基础设施和关键资源方面 (CIKR) 进行沟通和合作。”

  • 全球安全合规性
    罗克韦尔自动化还是新成立的 ISA 安全合规协会 (ISCI) 的技术成员。在 ISCI 中,来自主要控制系统用户和制造商的行业领导者探讨了建立这样一个组织的可行性:负责为关键控制系统产品的测试和认证制定一系列精心设计的规范和流程。提议成立的组织的任务是“通过制定针对资产所有者、供应商和其他利益相关方的基于行业的协作性计划,为开发、获取和部署控制系统缩短时间、减少成本和降低风险。该计划的目的如下:
    • 促使控制系统产品的独立测试和认证符合一系列控制系统安全标准;
    • 尽可能使用现有控制系统安全行业标准,在没有这些标准时制定或帮助制定临时标准,并在新标准可用时采用新标准;
    • 加快行业标准的制定以评估控制系统产品是否满足一系列安全标准。
    利用控制系统产品的标准、测试和合规流程,可以安全地集成产品。最终目的是将合规性测试加入到产品开发生命周期中,使产品在本质上安全。”
如有安全问题,请向我们发送包含您的问题或意见的电子邮件。

若要陈述特定问题,或报告您在较大系统中部署罗克韦尔自动化产品所遇到的问题,则可以通过 secure@ra.rockwell.com 与我们联系。使用我们的 PGP 公钥块

安全地通信
了解有关良好隐私 (PGP)非对称密钥加密的更多信息。

工具

 

相关产品