信息软件

可视化,分析及优化

利用 FactoryTalk® 信息软件 产品系列,您可以更好地实现“可视化”或深入了解生产运营情况;“分析”效率低下、质量差或出现停机的缘由;提供标准化工作流和步骤“优化”生产运营。

制造智能

了解更多信息

在需要时按您想要的查看方式提供信息,从而作出明智的决策…
策略利用一套报表及分析工具,接口界面及仪表盘设计提供递进性,本地化和按角色提供信息,助您提高您的系统及流程。

制造运营管理

一种标准化运营管理方法…
制造运营管理提供标准操作流程来确保合格的更多的产品质量,同时提供在制药、消费品(CPG)及汽车标准应用套件库。

相关产品

FactoryTalk® Vantage Point EMI

FactoryTalk VantagePoint EMI 可以让您按照所需的查看方式了解生产信息,从而帮助您作出明智的决策。该软件充当数据网关,让您能够了解各种信息 — 通过 VantagePoint EMI 门户查看基于 Web 的报告和 KPI 仪表板。

FactoryTalk Metrics

FactoryTalk Metrics 是一个用于效率监控、故障根本原因查找、设备事件收集和分析的完整系统。利用此软件,制造商可以更有效地使用现有设备和劳动力提高生产力、降低成本和提升质量。这些目标都通过对真实的工厂基层活动的准确报告来实现。

FactoryTalk Historian

FactoryTalk Historian 是一个用于获取实时过程和生产信息的集成工具包。它能够更深入地挖掘各种企业数据,帮助您快速查找导致效率不足的问题并予以更正,从而让您提高一致性、能源使用率和一次通过质量直通率以及改进其他影响您的整体生产结果的因素。

FactoryTalk Transaction Manager

FactoryTalk Transaction Manager 是一个强大的工具,可用于配置和管理控制系统和关系数据库之间的关键任务信息交换。它能轻松实现生产数据的收集和存储以及写回验证,并能触发可以将配方、生产计划或其他信息直接下载到控制系统的 SQL 存储过程。

FactoryTalk ProductionCentre

FactoryTalk ProductionCentre 支持过程定序和执行、跟踪和体系制定以及交互式制造过程控制。通过同步制造方法、材料、人力和机器的可执行实时信息,您可以改善多个生产过程的协调而不用考虑其位置。

FactoryTalk AssetCentre

FactoryTalk AssetCentre 是一套以资产为核心的工具,可用于安全集中地管理您的工厂和过程自动化生产环境。这些工具能让您安全地访问控制系统、跟踪用户的操作、管理资产配置文件、配置过程仪表并提供运营资产配置的备份和恢复。

工业应用套件

工业应用套件是基于 FactoryTalk ProductionCentre 平台的制造执行系统 (MES) 软件产品。

能源智能

FactoryTalk 能源智能使最终用户和机器制造商能够有利可图地转变其获取、消耗和管理能源的方式。通过降低能源对设备的影响来发掘新的业务机会并在竞争中脱颖而出。