产品认证

Side Navigation

  • Page links will be generated when this page has been added to the Link List

符合欧盟指导标准

符合欧盟指导标准的罗克韦尔自动化产品供欧洲市场销售和使用,满足下列指导标准的基本要求。

  • 需满足此类特殊要求的产品都必须按照相关的欧盟指导标准和 CE 认证法规取得 CE 认证。
  • 罗克韦尔自动化产品的符合性声明可按需提供。
  • 必要的技术文档随附在罗克韦尔自动化的文件内。
CE 文档 查看或打印我们的 CE 文档
ATEX 和 Ex 认证 查看或打印我们 ATEX 和 Ex 认证

注意:实际的 CE 规范由产品或其包装上的标签标出,本网站或任何产品资料中的声明均不具有任何效力。

符合澳大利亚法规

符合澳大利亚法规的罗克韦尔自动化供澳大利亚市场销售和使用,并且满足下列法规的基本要求:

  • 需满足此类特殊要求的产品都必须按照相关的澳大利亚法规和 C-Tick 认证要求取得 C-Tick 认证。
  • RA 产品的符合性声明可按需提供
  • 必要的技术文档随附在罗克韦尔自动化的文件内
C-Tick 文档 查看或打印我们的 C-Tick 文档

注意:实际的澳大利亚 C-Tick 规范由产品或其包装上的标签标出,本网站或任何产品资料中的声明均不具有任何效力。

船舶认证

船舶认证和海上应用项目

许多罗克韦尔自动化产品(例如,部分 PLC-5 可编程控制器、1771 I/O 和 DataLiner 信息显示屏),都得到了众多海运船级社的认证,可以在海运和海上应用项目中使用。

要查看各家海运船级社向罗克韦尔自动化产品颁发的认证,请参见我们的“船舶认证”页面

UL 认证

通常情况下,我们会为产品申请适用的 UL 认证。保险商实验室 (UL) 可授予四种相关类型的认证:

UL 列名或 UL 列名加拿大安全标准 UL 列名或 UL 列名加拿大安全标准。
符合 UL 认证或符合加拿大安全要求
根据 Underwriters Laboratories, Inc. 的部件认证计划,符合 UL 认证或符合加拿大安全要求

注意:实际的 UL 认证由产品或其包装上的标签标出,本网站或任何产品资料中的声明均不具有任何效力。

CSA

通常情况下,我们会为产品申请适用的 CSA 认证。CSA 为常规和危险场所下的产品使用提供认证。产品可能会通过下列两种方式之一获得认证。

CSA 1 类 2 分区危险场所认证 CSA 1 类 2 分区危险场所认证:该产品由加拿大标准协会列名,经其认证可在 1 类 2 分区 A、B、C、D 组或非危险场所使用。
CSA 认证
CSA 认证:该产品经由加拿大标准协会认证,可在非危险场所使用。

注意:实际的 CSA 认证由产品或其包装上的标签标出,本网站或任何产品资料中的声明均不具有任何效力。

ISO 9000 质量认证

罗克韦尔自动化注册的企业集团和工厂分布在 20 个不同的地区,业务涵盖 25 种以上的主要产品系列,均已获得 ISO 9001 标准认证。罗克韦尔自动化的主要制造厂均已获得 ISO 9001 认证。这表示公司内部用于监控产品设计、开发、制造、交付和内部客户服务流程的质量体系得到了第三方审核机构的认证。

功能安全

安全完整性等级 (SIL) 认证与电气/电子/可编程电子安全相关/安全仪表系统和子系统的功能安全评估有关。可能会涉及一些合规性文档和应用项目。该认证一般通过第三方获得。要查看或打印最新颁发的认证,请参见我们的“安全认证”页面

安全目录认证与负责预防危险情况发生的控制系统行为的评估有关。该认证一般通过第三方获得。要查看或打印最新颁发的认证,请参见我们的“安全认证”页面