工业网络服务

IT 和工业自动化领域的专业知识

工业网络基础设施是您在“互联企业”中执行一切工作的核心。您需要它强大、可靠、安全。但是,有效融合工厂生产和 IT 技术所需的知识可能使这一切难以实现。我们可以提供整体的方案来帮助您设计、部署和管理网络基础设施。

评估您的网络

了解潜在的性能问题

在部署现代化的工业网络基础设施之前,您需要了解现有基础设施的状况并找到所有问题。我们的工业网络服务团队可通过众多拥有工业自动化专业知识的 IT 专家为您提供独特的视角。这种两者兼顾的技能使我们能够全面评估您的工业 IT 资产,确定并修复潜在的性能和安全问题。

设计

构建可扩展的、安全的网络基础设施

全面的工业网络设计可帮助您降低风险,减少意外成本和日后的性能问题。我们采用协作方式来帮助您设计安全的工业网络,它不仅为今天而建,还可在未来进行扩展。当您采用我们的工业网络产品时,我们可以快速设计和部署符合全厂融合以太网 (CPwE) 准则、行业标准和业务需求的网络。

了解我们的工业网络产品

面向安全的设计

实施

快速建好网络并投入运行,同时尽可能减少日后的问题

为了有效地实施网络,您必须顾及到多方面的因素。我们可以帮助您完成整个实施过程,覆盖从满足您的时间要求和预算目标到简化供应商采购的各个环节。凭借与思科、Panduit 等公司的合作伙伴关系,为您部署一个稳健、安全的网络,提高系统的可用性。我们提供一系列实施服务,包括交钥匙工程、预配置和定制解决方案。

浏览我们的预配置产品

验证

检验网络性能

不管您是修改现有网络基础设施还是安装新的网络基础设施,由独立的第三方专业人员进行验证都至关重要。凭借深厚的 IT 和运营领域专业知识,我们可以帮助确认网络是否符合您的安装、安全和性能要求。我们利用最先进的诊断工具进行安装和操作测试,确保您的规格均得到满足,且性能符合 ODVA、IEEE、ANSI、TIA、ISA-95、ISA-99 等管理标准。

网络监控与管理

延长正常运行时间,确保网络安全、可靠和富有弹性

工业网络比较复杂,难于维护。如果缺少适当的人才组合和持续的监控管理,可能会导致网络和生产停机。

依靠 Rockwell Automation 监控甚至管理您的网络,可确保您在适当的时间和适当的地点拥有适当的技能。我们的网络支持服务涵盖从技术支持到远程监控再到网络管理的整个范围。与我们合作,可以加快新设备和系统的集成,并通过获取技术资源来减少停机时间。我们的首要任务是帮助您的业务以最佳的性能运行。

远程监控和分析

我们与行业领先者合作

通过与 Panduit、思科、vMware、微软等公司合作,我们可以帮助您节约时间,减少压力,并通过单一联系点获取世界一流的支持。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREDetail Pagecapabilities/networks/zh/CN_det_services-netrow-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。