工业网络

部署安全、可靠、强大的工业网络解决方案

为了实现工厂信息化,需要凭借单一工业网络架构来奠定坚实基础。在适当的时间和适当的环境下将数据发送到适当的地点非常关键。在标准以太网和 IP 的基础上构建的网络基础设施可实现数据在您的全球企业中传输。

工业通信协议

使用标准以太网和 IP 的面向未来的工业联网

EtherNet/IP™ 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。EtherNet/IP 可帮助实现机器、系统和企业之间的安全实时的信息沟通。该网络可使信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 专业人员更轻松地实现他们的业务目标。

我们是 ODVA 的成员,该协会制定标准并开发通用工业协议 (CIP) 部署工具。CIP 是一系列工业网络、EtherNet/IP、ControlNet™ 和 DeviceNet™ 共享的应用层协议。它提供可实现安全性、时间同步、运动控制和信息的工业联网。该协议提供 CIP Safety™、CIP Sync™、CIP Motion™、CIP Energy™ 和 CIP Security™ 服务。

工业网络培训

为工业员工队伍提供有关 IT 和 OT 的教育

对了解 IT 与 OT 之间交换的娴熟专业人员的需求正在增加。

我们与思科合作开发了专为 IT 和 OT 优化的培训与认证系列。该培训和认证系列提供融入网络架构以便最大限度地提高效率和投资回报的技能。

  • 使用思科联网技术管理工业网络 (IMINS) 和思科工业联网专家认证
  • 使用思科技术管理面向制造业的工业网络 (IMINS2) 和思科认证网络工程师工业认证

由思科、Panduit 和 Rockwell Automation 领导的“工业 IP 优势”联盟提供虚拟电子学习课程。该工业网络设计培训将三个行业领先者的知识、最佳范例和应用特定的专业结合在一起。该培训可帮助工程师构建基于 IP 的整体网络架构。

工业 IP 优势培训计划

伙伴协同开发

集成工厂和企业网络

当您设计和部署网络架构时,必须了解 IT 与 OT 如何协同工作。我们与具有这种融合经验、知道如何使系统无缝工作的行业领先者进行了合作。

与思科的合作中,我们:

  • 将工业网络连接到企业网络基础设施
  • 开发安全可靠的物理基础设施
  • 开发经过测试和验证的参考架构、工业网络产品,以及网络设计培训

与 Panduit 的合作中,我们:

  • 提供预配置的物理网络基础设施,包括工业数据中心和区域外壳
  • 将工业网络连接到企业网络基础设施
  • 开发网络设计培训
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERECapabilities Landingcapabilities/CN_cap_networksrow-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。