智能马达控制

采用智能马达控制,实现智能决策

智能设备组成了智能互联系统。借助从智能马达控制设备接收到的信息,您可以做出明智的决策。了解我们智能马达控制产品组合提供的信息如何帮助您更好地制定运营决策、提升系统性能并提高运营效率。

智能马达控制

智能 Allen-Bradley® 马达控制设备、Logix 控制和 EtherNet/IP 的结合将形成智能马达控制解决方案,它可以帮助您缩短产品上市时间、降低您的总体拥有成本、提高资产利用率并降低风险。了解如何将智能马达控制解决方案作为成功实现自动化战略的基石。

详细了解我们的:

智能马达控制

利用智能设备做出明智决策

高效的马达能够优化运营绩效,而马达故障则可能造成重大影响。借助智能马达控制设备,您可以通过集成式的数据驱动方法提高生产效率并帮助避免马达故障。

了解有关我们的智能设备的更多信息

成功的力量

Allen-Bradley 的 PowerFlex® 变频器、Kinetix® 伺服驱动器和 CENTERLINE® 马达控制中心产品组合可为任何需要速度、扭矩或定位控制的应用项目提供解决方案。与我们的 Logix 控制架构结合使用时将获得更多优势:缩短设计时间、持续了解运营情况、提高工作效率。

详细了解我们的:

在单一设计环境中加速您的系统设计

利用我们的 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 自动化工程与设计环境,您可以将设计和工程应用并入一个框架。通过使用 Studio 5000 配置 Allen-Bradley 马达控制设备或对此类设备进行编程,可以缩短工程时间、了解操作状况,并作出以数据驱动的更为明智的决策,从而帮助您降低总体拥有成本。

了解有关我们的 Studio 5000 自动化工程与设计环境的更多信息

变频器系统

最大限度地提高机器可用性并降低项目风险

在复杂机器中协调马达需要具备特定的专业技能。正因为如此,您需要与富有经验的提供商合作,交付能够满足技术要求和项目时间规划的变频器系统。我们拥有针对各行各业的广泛专业技能,可提供全面的变频器解决方案,帮助最大限度地降低项目风险和提高生产效率。我们拥有经验丰富的工程师,他们十分熟悉当地法规、标准和应用项目要求,可以帮助满足您的需求。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREDetail Pagecapabilities/automation_control/zh/CN_det_intelligent-motor-controlrow-6

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。