随着行业市场需求和应用要求的发展,以及可用技术的改进,我们不断增强微控制系统,使其具备多项扩展功能。我们的微型控制系统专为大型独立设备应用项目设计,为设备制造者提供了经济高效的自定义解决方案。它利用单一编程软件的便利,简化网络连接,从而帮助缩短开发时间,提高生产效率。
立即实现控制现代化
已针对自定义、成本和性能进行优化
紧随技术潮流并保持竞争优势是机械设备制造商面临的挑战。开始将 Micro800™ 控制器视为智能、高产、安全且能贯穿设备生命周期所有阶段的解决方案,这些阶段有:
- 设计
- 开发
- 交付
- 合作
编程软件
简化独立设备开发
扩展您的系统并将所有设备与我们的 Connected Components Workbench™ 软件相连接,该软件可作为一个适用于微控制系统的集成设计环境。Connected Components Workbench 软件可提供设备配置、控制器编程与仿真、可视化以及人机界面 (HMI) 编辑器,这可以缩短初始机器开发时间并降低成本。Connected Components Workbench 软件可提供控制器编程与仿真、设备配置与可视化以及人机界面 (HMI) 编辑器,这可以缩短初始机器开发时间并降低成本。
寻找合适的产品
您的独立设备的核心
我们的 Allen-Bradley Micro800 PLC 系列具有成本优化、模块化和易于使用的架构,适用于单机项目。您可以仅购买您扩展控制所需要的功能,并使用插件模块为您的特定应用项目定制系统。