集成架构



集成架构

NetLinx

设想从车间现场设备到 IT系统,只使用一种开放协议,不仅可以提高灵活性和生产率,还能够降低成本。 设想从系统中任何一点进行控制、配置和采集数据。 使用 NetLinx 开放网络架构,您就可以实现这些愿望。

NetLinx 使用 ODVA 支持的通用工业协议 (CIP™),在设备层、控制层和信息层之间进行无缝通讯。 不需要任何转换、路由或特殊编程,就可以获得所需的实时信息,这些信息是通过支持关键业务决策的通讯网络得到的。

EtherNet/IP — 基于 CIP 的网络,使用未经修改的标准以太网,能够实现从I/O 到 IT 进行通讯。

ControlNet — 基于 CIP 的控制网络,对时间有苛刻要求的 I/O 信息和消息提供实时高速传输,包括在单一物理介质链路上进行的编程、配置信息上载/下载和点对点消息传送。 ControlNet 的高速控制和数据容量具有确定性和可重复性,极大地增强了 I/O 数据传输的性能和点对点通讯能力。

DeviceNet — 基于 CIP 的设备级网络和世界一流的工业自动化网络,DeviceNet 可进行稳定高效的数据处理。 ODVA 严格的一致性测试措施,确保产品互换、混合使用,即用户可以混合使用众多供应商的产品,实现无缝集成。