集成架构



相关链接

集成架构

CompactLogix 是您机器的心脏

为了降低成本、加快上市时间和提高生产率,OEM设备厂商和最终用户可以从罗克韦尔自动化集成架构不断增强的中型控制系统中受益。该架构已提供了控制和信息环境的无缝集成,让用户能够更加明晰地作出更快、更好的决策。针对不太复杂的应用项目,用户可以充分利用罗克韦尔自动化集成架构套件产品,包括 Allen-Bradley CompactLogix™ 系列控制器、PanelView Plus™ 400 和 600人机界面、POINT I/O™ 模块,以及 PowerFlex 40® 变频器 — 全部组件都连接在单个通讯网络上,如 EtherNet/IP

通过采用预集成产品,可让您快速、简便、经济地配置设备、采集数据和实施控制。专为 OEM 设计的支持集成架构的 CompactLogix控制系统将大大减少产品投放市场的时间,可重复利用编程代码并具有内建诊断和远程访问功能,从而省时省力。

罗克韦尔自动化集成架构是一种工业自动化基础结构,为各种自动化控制类型提供了可升级的解决方案,包括顺序控制、运动控制、过程控制、驱动器控制、安全和信息处理。与传统架构不同,通过在整个工厂自动化应用 (大型或小型) 中使用单个控制平台,集成架构减少了总成本支出。采用这种方式,可以重复利用工程设计和经验,从而减少开发时间和成本,更快速地响应市场需求,减少维护成本和停工期,并方便从业务系统访问工厂和生产数据,以更好地进行管理决策。