Почему производителям ЭТС нужна надежная автоматизация

Почему производителям ЭТС нужна надежная автоматизация

 

Тихая революция, обещающая полностью изменить лицо автомобиля, на самом деле протекает не так уж и тихо. Государственная поддержка и значительный прогресс в разработке технологий для аккумуляторов стимулирует производство электрических транспортных средств во всем мире – и ничего не предвещает его спада.

В требованиях, предписывающих производителям автомобилей повышать топливную экономичность и/или сокращать средние значения выбросов углекислого газа, разумеется, нет ничего нового. На протяжении многих десятилетий требования к автопроизводителям неизменно ужесточались и в настоящее время должны соответствовать различным мировым стандартам.

До недавнего времени транспортные средства с электроприводом играли лишь незначительную роль в выполнении этих требований. Все изменилось с принятием законов, направленных на полное устранение выбросов от транспортных средств (автомобили без выбросов).

Правительство Германии недавно приняло решение о запрете двигателей внутреннего сгорания к 2030 году. Ожидается, что оно потянет за собой подобные решения в большей части Европы и в Японии.

В США все больше штатов принимают Акт 177 штата Калифорния, согласно которому, определенный процент проданных производителем автомобилей должен иметь нулевой уровень выбросов. Десять штатов, на долю которых приходится 28% новых зарегистрированных автомобилей в США, приняли Акт 177.

Одновременно с этим новые технологии аккумуляторных батарей укрепили доверие потребителей за счет удвоения пробега транспортного средства с электроприводом на одной зарядке и уменьшения времени, необходимого для перезарядки.

Эти события являются благом для существующих производителей электрических транспортных средств и приманкой для тех, кто хочет воспользоваться перспективной возможностью.

Владельцы известных автомобильных брендов, намереваясь вывести на рынок новые модели автомобилей с электроприводом, зачастую полагаются на свой богатый опыт в отрасли и существующие логистические цепочки. Однако для успеха стартапов, только выходящих на рынок, критическое значение имеет выбор правильных поставщиков с самого начала. Это особенно важно при выборе платформы управления, которая поможет проложить курс к повышению производительности и инновациям на десятилетия.

Итак, какие факторы нужно учитывать новому производителю электрических транспортных средств при выборе поставщика систем автоматизации и управления?

1. Внимательно изучите промышленный опыт компании и ее планы по развитию технологий. Есть ли у компании точное представление о применении технологий в нужной отрасли промышленности? Помогут ли решения и перспективы компании достичь успеха на уровне предприятия сейчас и в будущем?

Например, компания Rockwell Automation обладает огромным объемом знаний о технологиях производства автомобилей и оптимизации процессов более чем за сто лет работы с отраслью. Наши знания о производстве автомобилей, стратегические партнерства, а также решения по автоматизации и управлению охватывают всю цепочку поставок в автомобильной промышленности.

А опыт запуска глобальных программ, которым мы обладаем, простирается от разработки проектов и интеграции информационных технологий и производственных систем до координации машиностроительных предприятий.

В то же время мы понимаем, что средства автоматизации подразумевают значительные инвестиции. Именно поэтому мы стремимся помочь производителям автомобилей получить максимум от установленных у них систем за счет плановой миграции на новые технологии и программ модернизации, а также упреждающего управления жизненным циклом оборудования.

2. Столь же внимательно изучите работу службы поддержки и стратегию обслуживания компании. Это может оказаться не менее важным, чем технологии и отраслевой опыт. Будут ли продукты и услуги доступны в том месте и в то время, где и когда они потребуются вам?

Проще говоря, это вопрос логистики и технической поддержки. Компания Rockwell Automation понимает, что скорость предоставления продуктов и услуг может определить разницу между успешным выводом продукта на рынок и провалом.

Наша глобальная сеть центров продаж и поддержки, а также отношения с компаниями-партнерами, к которым относятся дистрибьюторы, системные интеграторы и машиностроители, позволяют проводить обучение и обслуживание, а также поддерживать запас продукции на складах в непосредственной близости от производителей автомобилей по всему миру.

Каков же результат? Высокая скорость поставок и свободный доступ к опыту и знаниям для оптимальной работы вашего производства.

Узнайте больше о том, как компания Rockwell Automation помогает производителям автомобилей ускорить вывод продукции на рынок и увеличить прибыль.

Ed Johnston
Опубликовано March 27, 2017 по Ed Johnston, Regional Industry Manager, Automotive & Tire, Rockwell Automation
  • Контакт :

Blog

Блоги помогают нашим сотрудникам и приглашенным экспертам держать вас в курсе новостей в отрасли и позволяют узнать о последних технических новинках.