Решения для непрерывных процессов

Максимальное увеличение производительности и снижение рисков

Мы понимаем, что на пути к достижению своих производственных целей, удовлетворению потребностей заказчиков и сохранению конкурентоспособности в своей отрасли вам приходится решать сложные задачи. Обладая более чем 100-летним опытом промышленной автоматизации, мы предлагаем широкий спектр технологических решений для стоящих перед вами задач. С нашим опытом в области оптимизации периодических и непрерывных процессов, а также решениями и услугами для безопасности вы всегда сможете достичь своих целей.

Наращивание производства и обеспечение высокой работоспособности

Автоматизация процессов на производства в соответствии с вашими потребностями

Автоматизация технологических процессов не обязательно должна быть единым для всех решением по поддержке критически важных производственных операций. Мы предлагаем широкий спектр технологических решений, которые используют методы и технологии для обеспечения безопасности производства и соответствуют экономическим и эксплуатационным требованиям. Эти решения отличаются гибкостью, их легко масштабировать и интегрировать. С их помощью ваша организация сможет повысить производительность, снизить затраты, сократить расход электроэнергии и улучшить безопасность. Опираясь на наш опыт в области технологических процессов, вы сможете повысить эффективность и обеспечить высокую работоспособность.

Управление и оптимизация в масштабах предприятия

Современные распределенные системы управления

Современная распределенная система управления (РСУ) строится на базе технологий управления в масштабе предприятия. Сегодня управление непрерывными и дискретными процессами, электроснабжением и безопасностью больше не должно быть разрозненным набором технологий. Теперь производители могут внедрять систему управления в масштабах всего предприятия.

Использование единых технологий автоматизации дает возможность легко интегрировать современную распределенную систему управления с производственными и бизнес-системами, что создает обширные возможности для оптимизации в масштабах предприятия. Такой подход дает возможность повысить производительность, снизить расход электроэнергии и совокупную стоимость владения современной распределенной системой управления. Наша система PlantPAx является ключевым компонентом Единого предприятия, которая делает его возможным.

Подробнее о наших решениях для управления

Узнайте больше о нашей распределенной системе управления

Снижение расходов и повышение производительности

Упреждающее управление по моделям и оптимизация

Ряд технологических процессов отличаются нестабильностью показателей производства и рентабельности, вызванной различным качеством сырья, ограниченными возможностями оборудования, навыками операторов и изменениями условий окружающей среды. Наша технология упреждающего управления по моделям (MPC) использует программную платформу Pavilion8®. Эта технология представляет собой интеллектуальную надстройку над базовыми системами автоматизации, которая целенаправленно обеспечивает достижение коммерческих целей предприятия.

Наши решения на основе упреждающего управления по моделям отслеживают показатели производительности, поступающие от контроллеров. Осуществляется мониторинг таких ключевых показателей, как степень утилизации, ограничения по времени и отклонения от заданных целей. Эти показатели дают возможность напрямую оценивать качество, производительность и эффективность в сравнении с заданными в модели параметрами утилизации активов и производительности.

Подробнее о наших решениях для упреждающего управления по моделям

Rockwell Automation завоевывает первое место в номинации «Лучший в управлении».

Rockwell Automation завоевывает первое место в номинации «Лучший в управлении».

Устранение потенциальных опасностей и рисков

Решения в области безопасности технологических процессов для вашей отрасли

Защита персонала, процессов и окружающей среды остается значительной частью любой стратегии автоматизации. Наши технологии используются в системах безопасности и важных процессах управления в различных отраслях промышленности по всему миру. Мы поможем выбрать автономную или интегрированную систему безопасности для требуемого уровня полноты безопасности (SIL) и потребностей вашего проекта.

Узнайте больше о наших решениях в области безопасности технологических процессов

Снижение расходов, затрат времени и рисков

Автоматизация системы управления периодическими процессами

Для разнообразных задач в рамках периодических процессов требуется гибкость и надежность управления рабочими процедурами и рецептами. Наши решения для периодических процессов разработаны с учетом ваших коммерческих целей и производственных задач.

Найдите свое решение для периодических процессов

Как мы можем Вам помочь?

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.