Arquitetura Integrada
Expansível. . . Multidisciplinar. . . Habilitada por informações
Como um fabricante, OEM ou integrador de sistemas, traz novos desafios a cada dia.
Caso você seja um:
- fabricante, necessita converter maiores retornos sobre os ativos enquanto aumenta a agilidade e disponibilidade dos equipamentos de produção e reduz os custos operacionais
- fabricante de máquinas, precisa oferecer maior desempenho a um custo menor e reduzir o tempo de resposta para o mercado, ao mesmo tempo em que atende aos compromissos de entrega e melhora o serviço de suporte aos clientes
- integrador de sistemas, necessita reduzir o tempo de engenharia e desenvolvimento, e o tempo de lançamento, oferecendo aos clientes sistemas de alta performance e fácil manutenção
Todos esses desafios devem ser enfrentados em um ambiente competitivo e em constante mutação.

A Arquitetura Integrada da Rockwell Automation gera aumento nos seus níveis de produtividade e redução do custo total de propriedade oferecendo funcionalidade, flexibilidade e escalabilidade sem precedentes. Utilizando sofisticadas tecnologias de informação, visualização, rede de informações [Inglês] e controle, a Arquitetura Integrada atinge uma completa amplitude de necessidades de controle e informações para dados discretos, movimentação, processamento e controle de batch, controle de acionamento, e aplicações de segurança.
A Arquitetura Integrada visa também o desempenho da fábrica ou da empresa e suas necessidades de informação, incluindo qualidade e conformidade, gestão de produção e gerenciamento de ativos. Pela ênfase dada à conectividade a terceiros, interoperabilidade e uso de padrões abertos da indústria, a Arquitetura Integrada proporciona uma integração transparente das informações com o restante do site ou da empresa.
Ao contrário das arquiteturas tradicionais, a Arquitetura Integrada se destaca pela redução do custo total de propriedade utilizando uma infra-estrutura única de controle para toda a faixa de aplicações de automação da fábrica, seja ela grande ou pequena. Permite a reutilização de práticas e projetos de engenharia para reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento, oferece respostas rápidas às necessidades do mercado e dos clientes, reduz os custos com manutenção e tempo de inatividade, acesso fácil aos dados da planta e aos dados de produção dos sistemas de negócios para as melhores tomadas de decisão pela gerência.
Aumente a produtividade com uma solução única

O intercâmbio de informações em tempo real entre a produção e o restante da empresa é ponto crítico para a tomada de decisões nos negócios, gerando aumento da receptividade e produtividade, redução dos custos e garantia da conformidade regulamentar.
Ao contrário das arquiteturas convencionais, a Arquitetura Integrada oferece soluções expansíveis, totalmente integradas ao conjunto de disciplinas de informações e controle, proporcionando o discernimento e o desempenho necessários para otimizar a produção, oferecendo respostas mais rápidas às solicitações de mercado e dos clientes, e reduzindo os custos. A Arquitetura Integrada oferece a você vantagens que o colocam bem à frente dos outros competidores.
Nossos clientes são quem melhor pode descrever o valor da Arquitetura Integrada da Rockwell Automation.
Aumento da flexibilidade
"O sistema expansível permite atualizações com facilidade. Para os usuários finais, auxilia-os a competir no mercado atual imprimindo-lhes confiabilidade, rapidez e flexibilidade. É uma solução poderosa para os clientes, e geradora de economia de tempo para o fabricante — realmente uma situação de conquista para todos os envolvidos".— Darren Elliott, Engenheiro chefe, RA Jones & Co., Inc. [História completa]
Redução do tempo de desenvolvimento
"Ficou muito mais fácil a criação de nome de tags E/S online, a qualquer momento. Não é necessário desligar a máquina para refazer o programa. Utilizando ferramentas padronizadas, objetos, gráficos e bitmaps importados, é possível configurar as telas com facilidade e rapidez. Outras vantagens relacionadas à economia de tempo incluem as funções cortar/copiar/colar e as tags de importar/exportar para e entre as aplicações do PanelView".— Leslie Lim, executivo técnico, PSB Corporation [História completa]
Melhora na qualidade
(A solução de batch da Rockwell Automation) nos permitiu implementar a Arquitetura Integrada e empregar os conceitos de mobilidade e padronização dos batch graças aos padrões ISA S88. Isso foi de extrema importância, já que também estávamos buscando um terreno comum que permitisse aos nossos engenheiros programar, diagnosticar e localizar as falhas, bem como manter o sistema. . . . Assim, conseguimos a obtenção de economia extra, aumentando a precisão dos batch".— Rick Kurio, coordenador de sistemas de controle, Canbra Foods [História completa]