스마트 장비

고객 자산 성능, 제품 품질 관리 및 안전 최적화

엔드 유저는 커넥티드 엔터프라이즈로 전환하면서 정보 기술(IT)과 운영 기술(OT) 시스템을 하나의 네트워크 아키텍처로 결합하고 있습니다. 스마트 장비는 과거에 비해 훨씬 더 높은 데이터 접근성과 뛰어난 연결성, 견고한 보안을 제공하므로 이를 통해 귀사와 귀사의 고객은 더욱 큰 성공을 이룰 수 있는 기반을 확보하게 됩니다.

고객 수요에 맞춤

스마트 장비 개발의 주요 고려 사항

경쟁력을 유지하기 위해서는 지속적으로 혁신해야 합니다. 더 많은 엔드 유저가 커넥티드 엔터프라이즈로 전환하여 생산과 공급망을 최적화하면서 기계 또는 장비 이상의 부가적인 가치를 원하고 있습니다. 또한 엔드 유저는 다음과 같은 가장 급박한 요구 사항에 대처하기 위한 도움을 기대합니다.

  • 글로벌 경쟁
  • 인력 준비
  • 변화하는 위험
  • 새로운 기술

엔드 유저는 시설에 손쉽게 통합되고 정보에 대한 접근성을 제공하며 변화하는 시장 수요에 민첩하게 대응할 수 있게 해주는 스마트 장비를 요구합니다.

이 프로세스를 간소화하도록 지원하기 위해서는 다음과 같은 설계의 세 가지 핵심 요소에 집중해야 합니다.

  • 프로세스: 커넥티드 엔터프라이즈를 향한 여정에서 엔드 유저의 요구 사항 파악
  • 기술: 적절한 기술과 역량 수용
  • 사람: 내부적, 외부적으로 모두 필요한 기술 구축

로크웰 오토메이션은 제조 및 산업 고객이 요구하는 스마트 장비를 함께 개발하는 협력자입니다.

커넥티드 엔터프라이즈에 대해 자세히 알아보기

로크웰 오토메이션 리소스 및 인력 활용

안전 규정 준수 지원, 운영 최적화

스마트 장비는 운영을 최적화하면서 손쉽게 안전 규정을 준수하도록 지원합니다. 안전 시스템 진단, 통합 안전 솔루션 및 현대적인 안전 기술을 통해 통합 안전 시스템 설계에 내제된 가치를 활용할 수 있습니다.

장비 안전

안전이 곧 보안

보안은 전체적인 안전성 전략에서 지속적인, 진화하는 구성요소여야 합니다. 이는 작업자 안전성에서 더 나아가 소비자 안전성까지 아우르는 사전 예방적 안전 관리를 의미합니다. 목표는 장비를 보호하고 지적재산권, 물리적 자산과 인적 자산, 그리고 환경도 보호하는 것입니다.

산업 보안

정보 가용성을 위한 설계

정보 기반 장비로 가동 중단 시간 경감, 효율성 향상

정보 기반 장비는 실시간 성능 및 운영 데이터를 제공합니다. 엔드 유저에게는 엔터프라이즈 전반에서 볼 수 있는, 즉각 접근 가능한 정보가 필요합니다. 이 정보는 의사 결정을 내릴 때 정보에 근거하여 내릴 수 있도록 하고 가동 중단 시간을 줄이며 공장 효율성 및 생산성을 개선하도록 지원합니다.

스마트 제조를 위한 시각화

시각화 및 HMI 솔루션을 사용하면 생산성, 혁신 및 세계화 요구를 해결할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 포트폴리오는 전기 운영자 인터페이스 터미널에서 분산 클라이언트/서버 HMI 및 정보 소프트웨어에 이르기까지 일관된 모양과 느낌을 제공합니다. 프로그래밍 툴 및 고급 소프트웨어 애플리케이션에는 개발 속도에 박차를 가하고 효율성을 높이기 위한 원격 액세스 및 데이터 분석 기능이 포함되어 있습니다.

HMI(Human Machine Interface)

통합 간소화

신속한 문제 해결 및 가동 중단 시간 단축

고객이 생산 현장을 전사적으로 연결하기 위해 노력하면서, 각 부분 간의 간극을 빈틈없이 이어 주는 장비가 빠른 속도로 경쟁력 요인이 되고 있습니다. 제어 및 정보 플랫폼 하나로 실시간 운영 데이터를 수집, 전송, 분석하면 운영자는 신속하게 문제를 해결하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

통합 아키텍처 포트폴리오

안전하고 강력한 산업용 네트워크 솔루션 배포

EtherNet/IP는 분산, 안전, 모션, 프로세스 및 드라이브 제어 애플리케이션을 처리할 수 있는 공개 산업용 Ethernet 네트워크입니다. EtherNet/IP는 장비, 시스템 및 엔터프라이즈 사이에서 안전한 실시간 정보를 가능하게 해줍니다. 이 네트워크를 통해 IT 및 운영 전문가는 더욱 쉽게 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다.

산업용 네트워크

실시간 진단 및 분석 제공

원격 모니터링으로 신속하게 문제에 대응

원격 액세스는 부가적인 수익 흐름과 더 강력한 고객 관계 및 경쟁 차별화를 제공합니다. 전 세계 어디서나 장비 성능을 모니터링하십시오. 중요한 상황에 원격으로 대응하여 출장 및 현장 비용을 절감하십시오. 장비 문제에 더 신속하게 대응하거나 애초에 문제가 발생하지 않도록 방지하십시오. 결과적으로 가동 중단 시간을 줄이고 생산성을 늘릴 수 있습니다.

원격 모니터링 및 분석

내장된 인텔리전스 장치

내장된 인텔리전스 장치는 고객이 장비 라이프사이클을 늘리고 가동 중단 시간을 줄일 수 있는 새로운 방법을 제공합니다. 이러한 장치는 진동 모니터링, 상태 감시 모니터링 및 토크 서명과 같은 내장된 기능을 사용하여 문제를 사전에 식별합니다. 운영자는 발생하는 문제를 신속하게 해결 및 복구할 수 있습니다.

상태 감시 모니터링

운영 효율성 최적화

더 유연한 장비 제공

혁신적인 설계 및 확장 가능한 자동화 기술을 통해 운영 효율성을 개선하고 다음과 같은 역할도 수행하는 더 유연한 스마트 장비를 제공할 수 있습니다.

  • 설치 및 시작 주기 시간 단축
  • 전환 시간 단축
  • 에너지 비용 절감
  • 전기, 기계 및 환경 요구 사항 충족
  • 작업자 안전 및 장비 보호 강화

운영을 위한 엔지니어링 설계

설계 소프트웨어를 사용하면 설계 시간 단축을 통해 자동화의 생산성을 극대화할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 제조 효율성을 높여 주는 모듈형 솔루션을 사용함으로써 다양한 방식으로 비용을 절감할 수 있습니다.

설계 소프트웨어

확장 가능한 제어 플랫폼

공통 프레임워크 하나를 사용하면 더 쉽게 설계, 설치, 관리, 유지보수할 수 있습니다. 또한 이를 통해 고객의 애플리케이션에 맞게 제어 시스템의 규모를 적절히 조정할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처® 시스템 포트폴리오에는 제어, 비쥬얼라이제이션, 모션 및 네트워크 제품군이 포함되어 있습니다.

통합 아키텍처 시스템

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREDetail Pageindustries/machine_equip_builders/ko/KR_det_smart-machines-equipmentrow-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.