산업 보안

공장부터 엔터프라이즈까지 산업 전반을 보호하는 보안 솔루션

로크웰 오토메이션은 네트워크 보안 그 이상의 포괄적인 접근으로 산업 보안 및 솔루션을 제공하고, 복잡한 자동화 솔루션의 무결성과 가용성을 보호합니다. 로크웰 오토메이션의 산업 보안 서비스를 이용하면 운영 전반에서 ICS 보안을 효율적으로 평가하고 구현 및 유지보수할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 전사적 연결성을 토대로 하는 혁신적인 기술을 지원합니다. 보안 환경이 끊임 없이 변화하므로 지속적으로 진화하는 위험을 관리하도록 도와줄 수 있는 파트너를 구해야 합니다. 그러기 위해서는 신뢰할 수 있고 접근 방식이 투명하게 공개된 파트너가 필요합니다.

보다 안전한 산업 제어 시스템 제조

포괄적인 보안 방법으로 위협 관리

완벽하게 연결된 기업에서는 산업 보안에 대해 포괄적인 접근이 필요합니다. 여기에는 인력, 프로세스 및 기술 관련 위험을 처리하는 정책과 절차가 포함됩니다. ​복잡하고 상호 연결된​ 시스템에는 해결해야 할 과제가 따르기 마련입니다. 먼저 잠재적인 위험을 파악하고 산업 자동화 제어 시스템에 대한 보안을 구축해야 합니다.

산업용 자산은 내부와 외부의 모든 보안 위협을 처리하는 심층 방어 보안 방식이 요구됩니다. 심층 방어 보안 아키텍처는 모든 방어 지점은 공격을 ​당할 수 있다​는 생각을 기반으로 합니다. 이러한 접근 방식에서는 물리적, 전자적, 절차적 방어 체계를 이용하고 다양한 위험을 처리하는 적절한 컨트롤을 적용합니다.

잠재적인 위협을 관리하고 필요에 적합하고 더욱 안전한 산업 제어 시스템을 구축하도록 로크웰 오토메이션이 도와드리겠습니다. 로크웰 오토메이션은 특별한 역량과 전문 지식으로 산업 보안에 대한 요구를 해결하고, 위험을 경감하고, 제어 시스템의 가동시간을 늘려 줍니다.

표준 및 연구 참여

협업을 통한 지속적 향상

로크웰 오토메이션은 산업 환경을 위한 견고하고 안전한 제품을 개발하기 위해 파트너 및 기타 연구 기관과 협력하고 그들로부터 배웁니다. 로크웰 오토메이션은 제품이 필요한 보안 및 성능 요건에 부합하도록 ISA/IEC 62443, UL, Industrie 4.0, NIST 등과 같은 표준에 따라 방법 및 툴을 개발합니다. 또한 ICS-CERT 등과 같은 국가 대응조직과 협력하여 다양한 커뮤니티와 대화하고 발견된 취약성에 대해 알려줍니다.

보안 수준 평가

보안 위협 및 위협 완화 방법 이해

이 보안 평가 툴을 사용하여 현재의 산업 보안 위험 수준을 평가할 수 있습니다. 이를 통해 업계의 다른 조직과 비교하고 잠재적인 보안 위험을 완화하기 위한 방법을 파악할 수 있습니다.

보안 위험 평가

신뢰와 투명성

제품 보안 향상 및 고객과 제휴하여 위험 관리

안전한 시스템 구축은 안전한 제품을 사용하는 것에서 시작합니다. 고객은 로크웰 오토메이션이 강력하고 체계적이며 안전한 개발 라이프사이클에 따라 처음부터 올바른 제품 보안 환경을 구축한다는 것을 신뢰할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 프로세스는 제품 보관팀의 관리에 따라 전사적 보안 표준 및 요건 프로그램을 준수합니다. 로크웰 오토메이션의 보안 문제 전문가는 최신 보안 정책 및 관행을 구현하는 데 필요한 표준, 기술 및 툴에 관한 교육을 지속적으로 받습니다. 취약성이 발생할 경우 로크웰 오토메이션은 준비되어 있습니다. 고객 대응 팀이 사고 대응 프로세스에 따라 위협을 평가하고 완화 계획을 수립하며 프로세스 전반에서 고객과 시기적절하게 통신합니다.

보안 문제가 있으십니까?

문제를 처리하거나 대규모 시스템에서 사용하는 로크웰 오토메이션 제품 관련 문제를 보고하려면 secure@ra.rockwell.com으로 문의하십시오. PGP 공용 키 블록을 사용하여 안전하게 통신하십시오.

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.