산업용 네트워크

안전하고, 신뢰할 수 있고, 강력한 산업용 네트워크 솔루션 배포

정보 중심의 공장으로 거듭나려면 하나의 산업용 네트워크 아키텍처로 구성된 강력한 기반을 마련해야 합니다. 필요한 장소, 시간 및 상황에 데이터를 보낼 수 있어야 합니다. 표준 이더넷 및 Internet Protocol을 토대로 네트워크 인프라를 구축하면 전 세계 어디서나 전사적으로 데이터 흐름을 지원할 수 있습니다.

산업용 통신 프로토콜

표준 이더넷 및 Internet Protocol을 사용하는 미래 보장형 산업용 네트워크

EtherNet/IP™는 이산, 안전, 모션, 프로세스, 드라이브 제어 애플리케이션을 처리할 수 있는 개방형 산업용 Ethernet 네트워크입니다. EtherNet/IP를 통해 장비, 시스템 및 기업 간에 실시간으로 안전하게 정보를 사용할 수 있습니다. 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 전문가는 이 네트워크를 통해 더욱 손쉽게 사업 목표를 달성할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션은 공통 산업용 프로토콜(CIP)을 배포하기 위한 표준 및 개발 툴을 정의하는 ODVA의 회원입니다. CIP는 산업용 네트워크, EtherNet/IP, ControlNet™ 및 DeviceNet™ 제품군에서 공유되는 애플리케이션 계층 프로토콜로, 안전, 시간 동기화, 모션 컨트롤 및 정보를 위한 산업용 네트워킹을 제공합니다. 이 프로토콜은 CIP 안전™, CIP Sync™, EtherNet/IP 통합 모션™, CIP Energy™, CIP Security™ 서비스를 제공합니다.

산업용 네트워크 교육

IT 및 OT의 산업 인력 교육

IT와 OT 간의 교환을 이해하는 숙련된 전문가에 대한 수요가 점점 증가하고 있습니다.

로크웰 오토메이션은 Cisco와 협력하여 IT와 OT 모두에 최적화된 교육 및 인증 포트폴리오를 개발했습니다. 이 교육 및 인증 포트폴리오는 네트워크 아키텍처를 융합하여 효율성과 투자 수익(ROI)을 극대화할 수 있는 기술을 제공합니다.

  • IMINS(Industrial Networks with Cisco Networking Technologies) 및 CINS(Cisco Industrial Networking Specialist) 인증 관리
  • IMINS2(Industrial Networks for Manufacturing with Cisco Technologies) 및 CCNA(Cisco Certified Network Associate) Industrial 인증 관리

Industrial IP Advantage는 Cisco, Panduit, 로크웰 오토메이션이 주도하는 기관으로, 가상 eLeaning 과정을 제공합니다. 이 산업용 네트워크 설계 교육에는 업계를 선도하는 세 기업의 지식, 모범 사례, 애플리케이션별 전문성이 담겨 있습니다. 엔지니어는 이 교육을 통해 포괄적인 IP 기반 네트워크 아키텍처를 구축할 수 있습니다.

Industrial IP Advantage 교육 프로그램

파트너 협력

공장과 회사 네트워크 통합

네트워크 인프라를 설계하고 배포할 때 IT와 OT가 협력하는 방식을 이해해야 합니다. 로크웰 오토메이션은 이러한 융합에 경험이 있는 업계 선도업체와 협력해 왔으며, 시스템이 원활하게 작동하는 데 필요한 요소를 알고 있습니다.

로크웰 오토메이션은 Cisco와 협력하여:

  • 산업용 네트워크를 기업 네트워크 인프라에 연결
  • 신뢰성 있고 안전한 인프라 개발
  • 테스트되고 검증된 기본 아키텍처, 산업용 네트워크 제품, 네트워크 설계 교육 개발

로크웰 오토메이션은 Panduit와 협력하여:

  • 산업용 데이터 센터 및 구역 외함을 비롯한 사전 구성된 물리적 네트워크 인프라 솔루션 제공
  • 산업용 네트워크를 기업 네트워크 인프라에 연결
  • 네트워크 설계 교육 개발
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERECapabilities Landingcapabilities/KR_cap_networksrow-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.