Vengono unificati due dei principali standard di sicurezza. Questo cosa comporta per gli OEM?
Vengono unificati due dei principali standard di sicurezza. Questo cosa comporta per gli OEM?

Entro il 2016 è prevista l'unificazione degli standard per il controllo delle macchine (EN) ISO 13849 e IEC 6206. Gli OEM che si adeguano subito potranno beneficiare di tecnologie avanzate e eliminare barriere commerciali.

Scopri come essere sempre avanti anche quando le condizioni di lavoro sono molto complesse
Scopri come essere sempre avanti anche quando le condizioni di lavoro sono molto complesse

Matthew Bryan, Presidente di MG Bryan Equipment Company spiega come lo abbiamo aiutato a centrare gli obiettivi di business anche in presenza di condizioni di lavoro estremamente complesse.

PlantPAx ha aiutato un'azienda di sabbie bituminose a recuperare più di 5.000 barili al dì.
PlantPAx ha aiutato un'azienda di sabbie bituminose a recuperare più di 5.000 barili al dì.

Già nella prima fase di un importante progetto, una grande azienda di sabbie bituminose canadese ha recuperato più di 5k di barili al giorno.

Costruire e consegnare le macchine più rapidamente
Costruire e consegnare le macchine più rapidamente

Per progettare e commercializzare le vostre macchine avete bisogno delle tecnologie più avanzate.

King's Hawaiian utilizza tecnologie di acquisizione
King's Hawaiian utilizza tecnologie di acquisizione

Mentre era alla ricerca di un sistema di acquisizione dati centralizzato per un nuovo stabilimento, King's Hawaiian si è rivolta ad un fornitore leader di soluzioni di automazione per definire nuovi standard per i costruttori di macchine.

Non puoi prevedere l'imprevisto ma puoi pensarci per tempo.
Non puoi prevedere l'imprevisto ma puoi pensarci per tempo.

In un ambiente produttivo accadono eventi che non puoi prevedere. Con Assurance™ Integrated Support agreement predisponi un piano per far fronte agli imprevisti e soprattutto è tutto già compreso nel tuo budget.

Siete in grado di soddisfare la richiesta di manodopera specializzata per il settore auto?
Siete in grado di soddisfare la richiesta di manodopera specializzata per il settore auto?

L'industria automobilistica tenta di aumentare la velocità di produzione sfruttando le nuove tecnologie, ma deve contemporaneamente predisporre le comepetenze specifiche della forza lavoro se vuole ottenere risultati concreti.

Verso la connettività con l'inverter a media tensione PowerFlex® 6000
Verso la connettività con l'inverter a media tensione PowerFlex® 6000

Un modo semplice per disporre di avviamento graduale e controllo a velocità variabile in media tensione per applicazioni su pompe e ventilatori ad uso normale.

Vuoi apprecchiature innovative di elevata qualità che utilizzano tecnologie affidabili?
Vuoi apprecchiature innovative di elevata qualità che utilizzano tecnologie affidabili?

I nostri OEM forniscono apparecchiature di elevata qualità che usano tecnologie affidabili.

Programma di certificazione IMINS

Gestire le reti industriali con Cisco Networking Technologies (IMINS).

Rockwell Automation Blog

I nostri blogger (collaboratori Rockwell o semplici ospiti) condividono le proprie riflessioni e commentano le più recenti evoluzioni della tecnologia e le tendenze dei vari settori industriali.

Social Media

Visit our BlogFollow us on TwitterFollow us on LinkedInLike us on FacebookVisit us on YouTubeFollow us on Google+

Contattaci

Rockwell Automation S.r.l.
Via Gallarate, 215
20151 Milano
Tel: 02 33447.1
Fax: 02 33447.701

Customer Service:
199.11.99.00
199.11.99.22

SediContattiInformazioni legaliPolitica sulla privacy e i cookie