Reti industriali

Implementazione di soluzioni per reti industriali sicure, affidabili e consolidate

Gli impianti, per essere realmente informatizzati, devono disporre di una solida base, ossia di un'architettura di rete industriale. È fondamentale inviare i dati nel luogo giusto, al momento giusto e nel contesto giusto. Un'infrastruttura di rete costruita su EtherNet e IP standard consente il passaggio del flusso di dati a livello globale in tutta l'azienda.

Protocolli di comunicazione industriali

Reti industriali pronte al futuro con Ethernet Standard e IP

EtherNet/IP™ è una rete Ethernet industriale aperta in grado di gestire applicazioni di controllo discreto, di sicurezza, motion control, controllo dei processi e controllo dei convertitori. EtherNet/IP consente lo scambio di informazioni protetto, in tempo reale tra macchine, sistemi e aziende. Questa rete consente ai professionisti dell'IT (tecnologie informatiche) e dell'OT (tecnologie operative) di raggiungere più facilmente gli obiettivi aziendali.

Facciamo parte di ODVA, che definisce gli standard e sviluppa gli strumenti per l'implementazione del Common Industrial Protocol (CIP). Il CIP è un protocollo a livello dell'applicazione condiviso da una famiglia di reti industriali, EtherNet/IP, ControlNet™ e DeviceNet™. Offre reti industriali per la sicurezza, la sincronizzazione temporale, il motion control e le informazioni. Questo protocollo fornisce i servizi CIP Safety™, CIP Sync™, CIP Motion™, CIP Energy™ e CIP Security™.

Corsi di sulle reti industriali

Corsi di della forza lavoro industriale su IT e OT

La richiesta di professionisti qualificati in grado di comprendere lo scambio tra IT e OT è in aumento.

In collaborazione con Cisco, abbiamo sviluppato una serie di corsi di formazione e certificazione rivolti sia all'IT che all'OT, che forniscono le competenze necessarie per far gestire le reti rete in modo da migliorarne l'efficienza e il ritorno sull'investimento.

  • Certificazione Managing Industrial Networks with Cisco Networking Technologies (IMINS) e Cisco Industrial Networking Specialist
  • Certificazione Managing Industrial Networks for Manufacturing with Cisco Technologies (IMINS2) e Cisco Certified Network Associate Industrial

Industrial IP Advantage, coalizione guidata da Cisco, Panduit e Rockwell Automation, offre un corso di e-learning virtuale. La formazione sulla progettazione delle reti industriali integra le conoscenze, le best practice e la competenze specifiche di tre aziende leader del settore. Questo corso consente ai tecnici di creare un'architettura di rete olistica basata su IP.

Programma di formazione di Industrial IP Advantage

Collaborazione con i partner

Integrazione di reti di impianto e aziendali

Durante la progettazione e l'implementazione di un'infrastruttura di rete, è importante comprendere in che modo l'IT e l'OT sono correlate. Collaboriamo con aziende leader del settore che hanno esperienza con questa convergenza e sanno in che modo far funzionare i sistemi alla perfezione.

Grazie alla collaborazione con Cisco, siamo in grado di:

  • Connettere le reti industriali all'infrastruttura di rete aziendale
  • Sviluppare un'infrastruttura affidabile, protetta e sicura
  • Sviluppare architetture di riferimento testate e convalidate, prodotti per reti industriali e formazione sulla progettazione di reti

Grazie alla collaborazione con Panduit, siamo in grado di:

  • Fornire soluzioni preconfigurate per l'infrastruttura di rete fisica, compresi centri dati industriali e strutture per zone
  • Connettere le reti industriali all'infrastruttura di rete aziendale
  • Sviluppare formazione per la progettazione delle reti
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERECapabilities Landingcapabilities/IT_cap_networksrow-5

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.