Industrie du Futur : les constructeurs français sont bien positionnés

Les constructeurs de machines français bien positionnés

Si quelqu'un avait des doutes sur le dynamisme des constructeurs de machines français, il suffisait de parcourir les allées du dernier salon interpack en mai. Il y avait plus de 100 exposants qui portaient le drapeau de la France – et de l'Usine du Futur. Un autre signe du dynamisme du contingent français était leur excellent placement dans le concours Rockwell Automation Best Future Machine Award. Plusieurs OEM français ont été sélectionnés et l'un a gagné la catégorie Machine Innovante.

Une des raisons de ce succès est que les entreprises françaises se spécialisent dans le Sur Mesure. Comme la haute couture, leurs produits sont adaptés aux exigences exactes du client et ils sont particulièrement solides dans la combinaison de la connectivité et de la robotique. Le résultat : des machines efficaces et intelligentes qui ont une clientèle mondiale enthousiaste.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les OEM français ont réussi à exporter. La plupart des industriels privilégient la flexibilité et la réactivité. Ils doivent être en mesure de recueillir des informations en temps réel de leurs machines de production et de les envoyer à des systèmes informatiques généraux pour l'analyse et les actions ultérieures. Cette action peut impliquer l'envoi d'instructions instantanées aux robots sur la ligne de production à distance, ce qui permet à la machine de modifier certains paramètres. Sur une ligne de remplissage de jus d'orange, par exemple, un opérateur sur un site peut changer le carton sur une machine sur un site différent. Cette machine peut alors remplir des bouteilles de différentes tailles avec du jus - sans arrêter la machine. Les avantages pour les fabricants comprennent une augmentation de la disponibilité, de la productivité et de la flexibilité.

Le prochain chapitre de cette histoire passionnante mettra en vedette l'intelligence artificielle sous forme de Machine Learning, ce qui permettra aux industriels d'optimiser continuellement la productivité et l'efficacité en temps réel. L'importance croissante du cloud dans l'environnement industriel a rendu cela possible, ainsi que des innovations comme la solution Connected Enterprise de Rockwell Automation.

Les systèmes de convoyage intelligents iTRAK et MagneMotion permettent une meilleure efficacité des machines.

Des exemples d’intelligence machine et d'automatisation ont été exposés par plusieurs OEM à interpack et beaucoup ont inclus nos technologies innovantes iTrak et MagneMotion. Les machines pilotées par logiciel avec intelligence intégrée sont complètement différente des systèmes mécaniques en termes d'efficacité. Pour les OEM et les clients finaux, l'ajout du facteur "intelligent" offre une énorme valeur à l'entreprise. Les machines qui offrent un TCO et des coûts d'exploitation plus bas pour le client final sont nettement plus faciles à vendre pour les OEM.

Les machines équipées de MagneMotion présentées à Interpack en sont un exemple. Les moteurs linéaires synchrones transportent des produits jusqu'à 50% plus vite que les systèmes mécaniques, réduisant les coûts d'exploitation et augmentant la productivité. Elles offrent également une empreinte au sol réduite qui permet d'économiser des mètres carrés et les coûts de maintenance. Cette valeur tangible s'étend sur tout le cycle de vie de la machine.

Pour les équipementiers français, un autre avantage de travailler avec Rockwell Automation est le réseau PartnerNetwork. Notre partenaire Encompass Machineering peut les aider à avancer dans le domaine de fabrication numérique. Cette société allemande fournit un logiciel de simulation 3D. Les utilisateurs importent des projets de machines créés dans des solutions de CAO comme SolidWorks et les appliquent directement aux contrôleurs Rockwell Automation sur leur machine. Le logiciel est aussi utile pour la formation des nouvelles équipes, grâce à la simulation pas besoin d’arrêter la machine pour permettre à l’apprenti de s’entrainer.

Tout ceci contribue à accélérer le French Smart Manufacturing - en particulier pour les OEM qui puissent leur force dans le développement de solutions personnalisées et sur mesure.

Pour résumer: les OEM français ont un bel avenir devant eux. Ils conçoivent et développent les machines de demain pour l'Industrie du Futur, en intégrant les concepts de l’usine intelligente pour augmenter la productivité. C'est une situation gagnant-gagnant pour tous les intéressés !

Gilles Pacaud
Publié June 12, 2017 Par Gilles Pacaud, Country Sales Director, Rockwell Automation France
  • Contact:

Blog

Nous voulons vous tenir informé sur ce qui se passe dans votre industrie pour vous aider à innover dans le futur. Le blog Rockwell Automation est une plateforme où nos employés et invités bloggeurs partagent des sujets actuels relatifs aux technologies et aux industries.