Faire plus avec moins : The Connected Enterprise

Faire plus avec moins : la Connected Enterprise

L’adoption des technologies de l’Internet des objets (IoT) passe, dans les premiers temps, par les phases de fixation ou de stabilisation des opérations : entretenir les équipements, livrer des produits de qualité dans les délais, garantir la sécurité des employés et améliorer la protection des données.

Mais très vite après, d’autres avantages apparaissent au fur et à mesure que la nouvelle entreprise connectée commence à anticiper les besoins de production ; améliorant ainsi la productivité sur l’ensemble de l’entreprise :

  • Développement de nouveaux produits : le partage d’informations en temps réel dans l’ensemble de l’entreprise permet aux services de collaborer sur le développement de nouveaux produits, de veiller au transfert rapide des innovations entre la R&D et le marché. Les spécifications du process et de l’outillage peuvent être élaborées bien avant le passage en production, les nouveaux besoins étant comparés aux capacités actuelles ; ce qui aboutit à des lancements de produits efficaces et rentables.
  • Fiabilité des installations : les équipes de maintenance peuvent désormais s’appuyer sur des données machine en temps réel pour recourir à des techniques prédictives et éviter les arrêts imprévus. Il s’agit d’un problème important pour la plupart des usines de fabrication : la fiabilité des machines (en pourcentage du temps de fonctionnement programmé) atteint en moyenne tout juste 78,3 %, et 17,3 % de la maintenance est non programmée (pourcentage exprimé par rapport aux frais de maintenance). L’amélioration des temps de fonctionnement maintient l’équipement en marche ; et rend les employés plus productifs.
  • Performance des opérations : lorsque les employés de première ligne découvrent même de légères variations par rapport aux résultats attendus — sur une heure, un quart, une journée ou une semaine — ils peuvent résoudre les problèmes, éviter leur réapparition et définir de nouvelles références en matière de performance opérationnelle. Ce cycle d’amélioration continu impulse une augmentation de la productivité, une baisse des coûts de production, et une hausse des bénéfices.
  • Collaboration de la chaîne logistique : même la meilleure usine de fabrication peut avoir sa bonne exploitation entravée par des informations client manquantes (changements de la demande, spécifications de produit modifiées) ou des problèmes inattendus avec des fournisseurs (retards de livraison, goulots d’étranglement logistiques, articles manquants). Avec une solution Connected Enterprise étendue qui couvre à la fois les fournisseurs et les clients, la chaîne logistique opère à l’unisson ; et toutes les parties augmentent leur productivité.

La solution Connected Enterprise permet de comprendre de manière approfondie ce qui se passe maintenant au sein de l’entreprise et comment les opérations peuvent être améliorées aujourd’hui et demain. Connectez votre entreprise pour accroître la productivité et votre avantage concurrentiel.

Beth Parkinson
Publié August 7, 2017 Par Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
  • Contact:

Blog

Nous voulons vous tenir informé sur ce qui se passe dans votre industrie pour vous aider à innover dans le futur. Le blog Rockwell Automation est une plateforme où nos employés et invités bloggeurs partagent des sujets actuels relatifs aux technologies et aux industries.