La solution Connected Enterprise

Soyez prêt pour l'industrie du futur

La fabrication intelligente est la passerelle vers la transformation numérique. Les dispositifs intelligents connectés offrent un nouveau regard sur les processus. L'analyse des données permet une prise de décision plus précise et plus rapide. La connectivité transparente incite à de nouvelles collaborations.

La solution Connected Entreprise rend tout cela possible. Elle permet la convergence des réseaux de l'usine et de l'entreprise, tout en reliant en toute sécurité les personnes, les processus et les technologies.

Fabrication intelligente

Découvrez comment donner vie à l'Internet industriel des objets (IIoT)

La fabrication intelligente et les opérations industrielles se tournent vers une nouvelle voie d'avenir hautement connectée, axée sur les connaissances et où les appareils et les procédés sont interconnectés, surveillés et optimisés.

Les opérations intelligentes font appel à de nouvelles technologies en rupture avec les précédentes : de l'analytique aux appareils mobiles, en passant par les machines collaboratives capables de communiquer entre elles et de s'adapter aux conditions intérieures et extérieures. Elles utilisent aussi de nouvelles stratégies qui s'appuient sur ces technologies pour créer des opérations flexibles, efficaces, réactives et sécurisées.

Découvrez comment les nouvelles technologies et stratégies peuvent vous aider à créer des opérations intelligentes sécurisées.

Êtes-vous prêt ?

Une étude montre que le secteur est demandeur, mais pas encore prêt pour l'Internet industriel des objets

L'ère de l'Internet industriel des objets est arrivée. Cette prolifération de dispositifs intelligents connectés peut potentiellement améliorer tous les aspects de la performance de l'entreprise.

Ce potentiel n'est pas sans effet sur les fabricants. Les trois quarts d'entre eux affirment qu'ils vont augmenter leur utilisation de dispositifs intelligents ou d'intelligence embarquée dans la production au cours des deux prochaines années. Nombre d'entre eux estiment également qu'ils ne savent pas exploiter l'Internet industriel des objets. Ils doivent implémenter les changements nécessaires d'un point de vue opérationnel afin d'en tirer profit.

Découvrez comment les fabricants prévoient de mettre en œuvre l'Internet industriel des objets et les défis qu'ils doivent commencer par relever afin d'être prêts.

Environ deux tiers des dirigeants pensent que l'Internet industriel des objets permettra d'augmenter la rentabilité dans les cinq prochaines années.

Étude MPI sur l'Internet des objets

Études de cas

Beaucoup d'entreprises mettent déjà en œuvre la solution Connected Enterprise. Elles font converger les réseaux, créent une plate-forme de production commune et bénéficient d'un accès inégalé aux données. Elles bénéficient ainsi de résultats concrets, notamment :

  • Des hausses de productivité de 4 à 5 % par an
  • Une réduction des déchets entraînant des économies de centaines de milliers d'euros
  • Une mise sur le marché plus rapide, avec notamment des usines qui sont opérationnelles en quelques semaines et non en quelques mois
  • Des améliorations de la qualité entraînant une réduction de moitié des défauts
  • Une hausse du nombre de livraisons dans les délais de 82 % à 98 %

Découvrez comment les entreprises transforment leurs parcours vers la solution Connected Enterprise en réussites clients.

Déploiement de la solution Connected Enterprise

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.