Servicios de soporte técnico OnSite
Servicios de puesta en marcha de variadores
La integración y puesta en marcha de su sistema no tiene que ser un proceso complejo y demorado. Con los servicios de puesta en marcha de variadores ProtectionPlus usted puede aprovechar nuestros amplios conocimientos sobre los productos y la industria para poner en marcha rápidamente los variadores y reducir el tiempo entre la integración y la puesta en operación de la máquina.
Ventajas
- Reducir el tiempo entre la integración y la puesta en marcha
- Proporcionar una alternativa económica a los recursos internos de puesta en marcha
- Mejorar la operación de los variadores
- Reducir el riesgo de problemas de rendimiento y fallos prematuros del equipo
- Mejorar la planificación de costos de mano de obra (mediante costo fijo por los servicios)
- Proporcionar garantía a largo plazo de piezas y de mano de obra hasta durante dos años**
Características
- Verificación de la instalación, del control y del cableado de alimentación eléctrica de variadores y de motores, y del voltaje de CA y de la red de distribución
- Comprobaciones de encendido, del variador, de la puesta a tierra y de la configuración
- Configuración y ajustes a la medida del variador para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación
- Ajuste de los parámetros de operación para lograr el rendimiento óptimo
- Documentación de la información en las placas del fabricante de motores y de variadores, información de la aplicación, valores preestablecidos de variadores y parámetros de operación
- Prolongue la garantía de piezas de los productos para los cuales se ofrezca, y añada garantía de mano de obra*
Lista de verificación previa al servicio
- Un motor en buen estado de operación
- Instalación completa de variadores según las instrucciones de instalación estándar de Allen-Bradley
- Acceso al variador y al personal apropiado para ayudar al técnico de puesta en marcha
- Señales de control y referencia de velocidad apropiadas
- Número de orden de compra (PO) antes de emitir comunicaciones de autorización de mano de obra
- Entorno de trabajo seguro
* Los términos de la garantía varían. Sírvase consultar los términos del acuerdo específico.
** La garantía de dos años para piezas y mano de obra se aplica a los variadores PowerFlex 70, PowerFlex 700,1336 Plus y 1336 Plus II. Los Boletines 160, 1305, PowerFlex 4 y PowerFlex 40 incluyen garantía de dos años para piezas solamente. Todos los demás modelos incluyen una garantía de un año para piezas y mano de obra. Es posible que también sea posible prolongar la garantía más tiempo por medio de otros programas de prolongación de garantía de Rockwell Automation. Comuníquese con la oficina local de ventas o con el distribuidor autorizado de Rockwell Automation para obtener más detalles.