Servicios de redes

Nuestros servicios de evaluación incluyen evaluaciones de línea base y de rendimiento anual, verificaciones del estado de la red y validación de la red.

Pida servicios de red

Comuníquese con su:

Vínculos relacionados

Servicios de redes

Evaluación de redes

Nuestros servicios de evaluación incluyen evaluaciones de línea base y de rendimiento anual, verificaciones del estado de la red y validación de la red. Este conjunto de servicios incluye una combinación de análisis completo de diseño, pruebas y mediciones para determinar si la operación de un sistema existente es coherente con sus requisitos funcionales actuales, y si cuenta con el ancho de banda y con la arquitectura para gestionar tráfico adicional en la red.

Evaluaciones de línea base y de rendimiento anual

La evaluación de línea base determina si su arquitectura cuenta con la capacidad para administrar tráfico adicional en la red, si la instalación cumple con las especificaciones y si el rendimiento de su red está dentro de lo que requieren sus operaciones. Los datos resultantes proporcionan la línea base del estado actual de operación y físico de su red, con la cual pueden compararse futuras evaluaciones para asegurar que el rendimiento sea óptimo y continuo.

Verificación del estado de la red

Este servicio de un día ayuda a asegurar la confiabilidad de las redes de automatización antes de realizar actualizaciones, expansiones o en respuesta a problemas de la red. Esta revisión sistemática se lleva a cabo sin interrumpir su producción, e incluye una tarjeta de calificación de la red que califica cinco características principales de la red, identifica riesgos potenciales y recomienda mejoras.

Validación de la red

Este análisis completo de la red verifica la instalación y la operación de la red en comparación con las especificaciones de la red definidas por los organismos reguladores asociados. Un informe detallado incluye documentación y análisis de los resultados de las pruebas y sugiere la corrección de problemas.