Servicios de evaluación
Evaluación de peligros
Un consultor de seguridad de maquinaria de Rockwell evalúa el equipo, identifica deficiencias de protección y recomienda soluciones de protección a la maquinaria diseñadas para satisfacer las necesidades de producción y de mantenimiento, y que al mismo tiempo cumplan con los estándares de seguridad actualmente establecidos. La evaluación de peligros es una evaluación basada en excepciones que:
- se basa en estándares ANSI prescritos;
- puede incluir otras áreas de maquinaria, identificadas específicamente por el cliente;
- define actualizaciones potenciales a los medios de protección, lo que incluye componentes, barreras físicas y controles;
- incluye una lista de materiales recomendados y las dimensiones aproximadas de las barreras físicas de protección.