Industria de ciencias biológicas
Administración de pruebas clínicas
Impulsos y retos
Los analistas líderes de la industria de ciencias biológicas han confirmado tres impulsos principales en el área de pruebas clínicas: reducir costos, acortar el tiempo de preparación y fabricación, y aumentar el número y la complejidad de los suministros clínicos. El objetivo prominente en todas las actividades estratégicas es fabricar y entregar medicamentos de prueba que satisfagan las demandas del mercado con respecto a tipo, plazo, lugar y precio.Costos — Las características de programación y planificación relacionadas a tareas permiten hacer entregas oportunas de los materiales requeridos en los lugares respectivos. Así se reducen las capacidades de almacenamiento requeridas, además de los residuos causados por la inminencia de las fechas de caducidad, lo cual reduce costos.
Tiempo de comercialización — La administración electrónica del estudio, la documentación en línea y un diseño de fácil uso proporcionan considerable alivio y mayor eficiencia durante las pruebas clínicas. La integración transparente del sistema evita la fricción en la transferencia de datos, y la compatibilidad con múltiples lenguajes orientada a tareas facilita la ejecución de estudios interculturales. Juntos, estos factores contribuyen al tiempo acelerado de comercialización.
Cumplimiento normativo — Las funciones genealógicas de esta solución ofrecen una evidencia confiable del origen, la composición y el manejo de cualquier kit de paciente. Esto es especialmente útil para verificar la causa de resultados inesperados en el caso de estudios ciegos, que producen un respaldo adicional del cumplimiento normativo.