Industria de ciencias biológicas
Sistema de ejecución de fabricación (MES)
La eficiencia en el proceso de fabricación es un factor crucial para reducir el tiempo total de lanzamiento al mercado. Al eliminar el papeleo, reducir errores y mantener estándares de alta calidad, aumenta el rendimiento efectivo de la planta. A la vez se reducen los recursos necesarios para realizar tareas innecesarias y se disminuyen los desechos de materiales. La suite Rockwell's FactoryTalk y el software RS PMX MES™ pueden ayudarle a aumentar su producción y a mantener la más alta calidad. Prestar la más detallada atención a los estándares y a la modularidad produce una solución de optimización de fabricación que ayuda a cumplir con los requisitos regulatorios más rápidamente y de manera más eficaz que con cualquier otra solución en el mercado.