The Connected Enterprise

Realisieren Sie Smart Manufacturing

Smart Manufacturing ist das Tor zum digitalen Wandel. Verbundene, intelligente Geräte eröffnen neue Möglichkeiten für die Transparenz von Prozessen. Daten und Analysen ermöglichen eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung, und die nahtlose Konnektivität beschleunigt die Zusammenarbeit.

The Connected Enterprise macht all dies möglich. Es führt Netzwerke auf Fertigungs- und Unternehmensebene zusammen und verbindet Menschen, Prozesse und Technologien auf sichere Weise.

Smart Manufacturing

So realisieren Sie das industrielle Internet der Dinge (IIoT)

Smart Manufacturing und industrielle Abläufe eröffnen neue Möglichkeiten: Durch hochgradige Vernetzung und auf Basis von Informationen werden Geräte und Prozesse miteinander verbunden, überwacht und optimiert.

Für einen intelligenten Betrieb sind von der Analyse über Mobilgeräte bis hin zu kollaborativen Maschinen, die miteinander kommunizieren und sich an interne und externe Bedingungen anpassen, neue bahnbrechende Technologien erforderlich. Außerdem werden neue Strategien benötigt, die das Beste aus diesen Technologien herausholen sowie flexible, effiziente, reaktionsfähige und sichere Betriebsabläufe ermöglichen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie neue Technologien und Strategien für einen intelligenten und sicheren Betrieb sorgen.

Sind Sie bereit?

Laut einer Umfrage ist die Branche neugierig auf das IIoT, aber nicht darauf vorbereitet

Das Zeitalter des industriellen Internets der Dinge hat begonnen. Die zunehmende Verwendung von vernetzten intelligenten Geräten kann nahezu jeden Aspekt der Geschäftsentwicklung verbessern.

Dieses Potenzial bleibt auch Herstellern nicht verborgen: Drei Viertel von ihnen geben an, dass sie den Einsatz intelligenter Geräte oder integrierter Intelligenz in der Produktion in den nächsten zwei Jahren steigern wollen. Viele Hersteller sagen außerdem, dass sie noch unsicher seien, wie sie vom IIoT profitieren könnten. Sie müssen die notwendigen Änderungen in ihren betrieblichen Abläufen implementieren, um die Vorteile daraus nutzen zu können.

Erfahren Sie, wie Hersteller das IIoT einsetzen möchten und welche Herausforderungen sie dabei zunächst bewältigen müssen.

Etwa zwei Drittel der Führungskräfte im Fertigungsbereich sind der Meinung, dass das IIoT die Rentabilität in den nächsten fünf Jahren steigern werde.

MPI-Studie zum Internet der Dinge

Anwenderberichte

In vielen Unternehmen ist The Connected Enterprise bereits Realität: Sie konvergieren ihre Netzwerke, erstellen eine gemeinsame Produktionsplattform und ermöglichen einen einfachen Zugriff auf Daten. Dies führt zu messbaren geschäftlichen Erfolgen wie z. B.:

  • Produktionszuwachs von 4 bis 5 % pro Jahr
  • Reduzierter Ausschuss mit Einsparungen von Tausenden von Dollar pro Jahr
  • Kürzere Produkteinführungszeit, Anlagen sind in Wochen statt Monaten betriebsbereit
  • Qualitätsverbesserungen, die zu einer um 50 % geringeren Fehlerhäufigkeit führen
  • Verbesserung der On-Time-Lieferungen von 82 auf 98 %

Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen erfolgreich The Connected Enterprise realisieren.

The Connected Enterprise realisieren

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.